This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:支持 Linux 驱动程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021, ADC128S052SW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980008/adc128s052-linux-driver-supprt

器件型号:ADC128S052
主题中讨论的其他器件:ADC122S021

尊敬的 TI 团队:

我们将 使用热敏电阻测量单元的温度。 为此、我们需要一个支持 Linux 驱动程序的单通道 ADC。 我在 网站上找不到合适的器件。

请为相同的器件推荐几个器件。

此致

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    我找不到支持 Linux 驱动程序的单通道 ADC。 ADC122S021 是 一款双通道 ADC、受 ADC128S052SW-Linux 驱动程序支持。

    此致、

    Chase