This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS7828:ADS7828E/250G4的 ESD 额定值

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980414/faq-ads7828-esd-rating-of-ads7828e-250g4

器件型号:ADS7828

您好!

我的客户希望使用 ADS7828E/250G4。 但是、我没有从数据表中找到客户公司 AVL 流程中所需的 ESD 额定值参数。

请提供帮助。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是器件的 ESD 额定值:

    HBM CDM 毫米
    ADS7828E/250 2kV 1kV 250V
    ADS7828E/2K5 2kV 1kV 250V