This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:DDC118/DDC112范围变化或设置时序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979360/ddc118-ddc118-ddc112-range-change-or-setup-timing

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: DDC112

您好!

我们正在研究一个可能包括 ddc118或 ddc112的设计概念。 当我们处理输入电流信号的高动态范围时、我们想知道是否可以使用范围0和范围5交替对序列中的信号进行采样。 如果我们这么做、那么相对于 CONV 和 CLK 信号、Range 引脚上所需的时序是多少? 或者、我们在这样做时是否会遇到任何重大问题?

我在文档中找不到任何有关这方面的信息。

如果您能在这个问题上帮助我们、那将会很棒。

谢谢!

请注意、

Birger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Birger、

    感谢您的发帖。  

    有关更改 DDC 中的范围的讨论、请参阅以下主题链接。 该器件设计不适用于交流范围配置、因此必须小心确保所有数据都有效。 此外、我们尚未对此类配置中的器件性能进行表征、因此无法保证所有数据表规格。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/952404

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    有一点遗憾的是、这种用法不是预期的、但现在我知道该怎么做。

    非常感谢、

    Birger