This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:关于逻辑输入高电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979973/dac8562-about-logic-input-high-voltage

器件型号:DAC8562

您好!

我对 dac8562的逻辑输入高电压(VIH)有疑问。 数据表中提到 VIH 的最小值应为0.7xAVdd。 因此、如果 AVdd = 5V、则 VIH 的最小值应大于3.5V。 这是否意味着3.3V 信号不能用于驱动逻辑输入?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表中存在错误。 器件可接受1.8V 至 AVDD I Guess 之间的任何逻辑电平。 我将与设计团队进行确认。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 VDD 高于4.5V、则3.3V 逻辑将不起作用。 您需要使用电平转换器来实现相同的效果。

    此致、

    AK