This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980219/dac80501-dac80501-problem

器件型号:DAC80501


尊敬的团队
当 DAC80501在 VDD=5.4V 时使用内部基准电压源时、VOUT 可输出2.5V 至5V 的输出。 尤其是上限是否可以输出5V。 DAC8050内部放大器的驱动能力是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTG、

    我们指定 DAC 可以提供10mA 的电流、且余量仅为300mV。  此外、数据表中的图32显示了其具有500mV 余量的拉电流能力、您可以将其用作估算值。   

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,
    我将使用 DAC+运算放大器。 该运算放大器作为有源低通滤波器进行连接、以满足驱动和滤波的要求。 好的、谢谢。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、虽然 DAC80501应该能够提供拉电流、但它不具有 LPF。   

    谢谢、
    Paul