This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对低误差1.5V 至4.5V 输入的 ADC 建议

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979528/adc-recommendation-for-1-5v-to-4-5v-input-with-low-error

主题中讨论的其他器件:ADS1118

大家好、我正在寻找一个 ADC 建议、该 ADC 可测量1.5V 至4.5V 的输入信号、总测量误差不超过1mV。  电源电压为5V (4.75V 至5.25V)。  TI 是否有任何器件可实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    您正在寻找多少个通道?  您可以使用哪种接口(SPI、I2C 等)?  您能否告诉我们您想要使用的数据速率?  有关您的应用的一些基础知识将帮助我们确定可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、ADC 将具有两个单端通道、或一个单端通道(1.5V 至4.5V)和一个差分通道(~4.5V +/- 100mV)。  首选 SPI 通信、但更新数据速率并不重要。  我计划使用该 ADC 作为可调 LDO 的反馈--精度很重要,但测量时电压不会波动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我在这里想到的是 ADS1118、很显然、您也是!

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/979505

    如果您想了解其他选项、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、正如您所指出的、是的、我已经在研究 ADS1118了。  但是、当我计算总误差时、总误差会超过1mV。  下面的计算是否正确?

    积分非线性=最大1LSB

    偏移误差(差分)=±0.1 LSB (典型值)、±2 LSB (最大值)

    增益误差=典型值0.01%、最大值0.15%(包括 PGA 和电压基准)

    噪声@≤128SPS 数据速率= 1LSB

    总误差= sqrt [(1 LSB)^2 +(2 LSB)^2 +(0.15%* FSR)^2 +(1LSB)^2 ]= 670μV 典型值、9mV 最大值@ FSR =±6.144V、LSB = 187.5μV Ω。

    这忽略了温度漂移的影响、这对我的应用是可以接受的、但仍然高于我的目标±1mV。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    数据表精度值在2.048V 范围内指定、因此我将使用该 FSR 来计算总体精度。

    在 FSR = 2.048V、1 LSB = 2*2.048V /(2^16)= 62.5uV 时。

    因此、您可以认为噪声、偏移和 INL 的误差可以忽略不计、因为这些误差都至少比目标值低一个数量级(1mV)。

    此处的主要挑战是增益误差、最大值为0.15% 这相当于0.15/100*2.048V = 3.07mV 的误差、高于您的目标值。 但是、请记住、这些是最大值、因此在统计上不太可能(但显然是可能的)。 典型增益误差值(0.01%)远低于您的目标。

    布莱恩