This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:跨阻放大器的输入电流噪声

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979778/afe4490-input-current-noise-of-the-transimpedance-amplifier

器件型号:AFE4490

大家好、

我们的客户希望了解 互阻抗放大器的输入电流噪声值、单位为 pA/√Hz。 我搜索过论坛和其他文档、但我可以找到此值。 它是否与输入参考噪声电流相同?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们不提供 TIA 输入电流噪声。 噪声是在整个接收器路径上指定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 Praveen…… 您意味着未指定输入噪声电流。 但是、接收器路径的值。 我的目标是确定 SNR、并将我的"噪声电压"与实际测量值进行比较。 这就是我需要 TIA 输出端的噪声电压密度(我认为 TIA 是主要源噪声)的原因。 也许您可以告诉我 接收器路径的噪声。 感谢 你的帮助。  

    这里是我的 SNR 计算。 因此我需要 Iref/sqrtHz  或 Ureff/sqrtHz