This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:最精确的直流 DAC?

Guru**** 2769195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, DAC9881, DAC1282, DAC91001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979860/dac11001a-most-precise-dc-dac

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件: DAC9881DAC1282DAC91001

大家好、

我没有看到 DAC1282的 INL、但我认为 DAC11001A 在直流输出中会更加精确。 我想确认它是否是最精确的 DAC、尤其是与 DAC9881相比。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、DAC11001A 比 DAC9881更精确。

    我们有18位等效 DAC11001A、即 DAC91001。 请问您计划将哪种应用与 DAC11001A 一起使用?

    此致、

    AK