This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:流入 REFIN 的外部基准电流是多少?

Guru**** 2534350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, REF3312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978842/ads131m08-what-is-the-external-reference-current-into-refin

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: REF3312

我有一个将使用 ADS131M08和外部基准的设计。 我想知道:

1、平均最大外部基准输入电流是多少(fCLKIN=8.192MHz 时)?

2.动态切换到该输入的最大电容是多少?

我想确保基准缓冲器支持 ADC 提供的负载。 我在数据表中找不到有关基准输入电流的任何详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuba、

    感谢您的发帖。

    采样电容通常约为每通道10 - 20pF、因此100nF 的外部旁路电容应足够大、以便在提供采样期间的大部分瞬时电流消耗的同时、将基准电压输入保持在稳定水平。 您可能会考虑使用外部基准 IC、例如 REF3312。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan。 这回答了我的问题。

    由于这是一个基准输入、因此相当敏感、我们需要一个 C0G 电容器来防止振动被压电转换为电压、从而耦合到基准输入。 我已经并联了两个10nF C0G 0603电容器。 这比100nF C0G 更便宜、布局也更严格、而后者是我只能在相当大的1206封装中找到的最小的 C0G。 作为一个轶事、DigiKey 目前在0402中没有10nF C0G 库存、并且只有一个器件型号可作为非库存的仅卷带商品提供。 这肯定会在一两年后发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuba、

    感谢您的提示! 很高兴我能够提供帮助。

    此致、