This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:初始化假设和问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979760/ads131b04-q1-initialization-assumptions-and-questions

器件型号:ADS131B04-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

全部:

看起来将使用 ADS131b04 (除了 ADS131a04)。

我假设 ADC 初始化在某些方面与 ADS131a04类似、但寄存器除外。

我看到 EVM 有一个存储在 EEPROM 中的初始化序列-您能否发布该序列、以便它可以用作对我们的配置进行任何更改的模型。

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您是否已经了解过我们在产品文件夹中提供的示例代码?
    ADS131B04-Q1示例 C 代码

    我的同事编写了代码、但我认为它还包括某种初始化例程。

    一般而言、您应遵循以下步骤:

    1. 通电
    2. 等待 DRDYn 引脚从低电平转换为高电平、这表示器件已准备好进行通信
      (如果您没有监控 DRDYn 引脚、则必须等待 tPOR、然后才能与器件通信)
    3. 使用 WREG 命令根据需要将寄存器从默认设置更改为默认设置。
    4. 器件将开始自动转换。

    如果您将时钟源从外部时钟更改为内部振荡器、或者如果您更改功率模式、则最好在进行更改之前先将器件置于待机模式。
    除非您将 CLKIN 引脚连接至低电平、否则您不必切换到待机模式即可更改时钟源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会查看这个!