主题中讨论的其他器件: ADS124S08、 ADS1240
尊敬的先生们:
我们使用 ADS1241已有近5年的历史了、我们在电路板上发现了一种奇怪的行为。 使用以下参数:
1、Quiz 4、9151MHz、无启动问题
速度位= 0
结论:fmod = 38、4Hz
在 ADC 进行测量期间、我们现在可以测量 的是 ADC 输入上的本底噪声、该噪声的特定频率为153,6kHz、与4* Fmod 相关。 这是怎么可能的、我们可以针对它做些什么? 我们需要从 ADC 获取的测量值与 ADC 输入上的噪声相关。 是否有某些 PCB 布局提示、尤其是针对该 ADC 的提示(我找不到任何提示)?
我们需要尽快帮助。
此致
Christian