This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:输入上的噪声和闪存伪影

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1241, ADS124S08, ADS1240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978995/ads1241-noise-and-fmod-artefacts-on-inputs

器件型号:ADS1241
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS1240

尊敬的先生们:

我们使用 ADS1241已有近5年的历史了、我们在电路板上发现了一种奇怪的行为。 使用以下参数:

1、Quiz 4、9151MHz、无启动问题

速度位= 0

结论:fmod = 38、4Hz

在 ADC 进行测量期间、我们现在可以测量 的是 ADC 输入上的本底噪声、该噪声的特定频率为153,6kHz、与4* Fmod 相关。 这是怎么可能的、我们可以针对它做些什么? 我们需要从 ADC 获取的测量值与 ADC 输入上的噪声相关。 是否有某些 PCB 布局提示、尤其是针对该 ADC 的提示(我找不到任何提示)?

我们需要尽快帮助。

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 Fmod 干扰的 oszi-prints。

    引脚16 (AIN7)上大约153,6kHz 的干扰(38,4Hz*4)。

    黄色:nDRDY 引脚:下降沿=输出寄存器中的新数据。 第一个日期被丢弃、因为可能是之前数据转换中的错误日期。 在第二次转换期间存在干扰。

    那么该怎么办呢?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您能帮您提供有关此问题的更多背景信息吗? 您说您已经使用 ADS1241 5年了、以前没有遇到过这个问题、最近才开始使用? 或者在您的整个开发过程中是否存在此问题? 如果问题是新问题、您的设计、布局等是否有任何可能导致此类干扰的变化? 在经过多年的测试后、这种情况只是"出现"是相当奇怪的。

    您的 ADC 输入端是否有抗混叠滤波器? 如果是、组件值是多少? 如果可以、发送原理图可能会有所帮助。

    以下是精密 ADC 的一些通用接地和布局最佳实践: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brain、

    我没有开发该板、但我现在正在调查使用 PT100 (基于电阻的计算)进行温度测量时出现的测量误差。 我们注意到、用于计算 PT100电阻的基本电压测量值存在波动、我确实测量了干扰、如上所示、所有 ADC 输入都是如此。 客户以前从未解决过温度测量不确定问题、但在去年年底解决了这一问题。 我真的不知道、自从开发电路板以来、问题是否存在。  

    我们使用两个输入进行差分测量。 任何输入都有1k Ω 电阻与另一个输入耦合10nF。 10nF 显示在第8页的 ADS1241MEVM pdf 中(原理图:C2、C5;R3、R4、R5、 R6在我们的设计中为1k Ω)。

    此致 Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,布莱恩,写“大脑”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我会尝试修改输入滤波器的值、看看这是否会产生影响。 对于当前的实现、我不确定您将获得非常好的 Fmod 抑制(抗混叠)。 有关更多详细信息、请参阅此链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/955466?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    幸运的是、ADS1241的采样速度不是很快、因此您应该能够在滤波器开始影响总体测量稳定时间之前显著降低3dB BW。 我还会在您的设计中包含共模滤波器(例如 ADS1241EVM 原理图中的 C1和 C3)。

    请尝试一下、让我知道结果是什么。 我还想指出的是、我们推出了该 ADC 的新一代版本、尤其是 ADS124S08。 该器件具有更好的性能、更多功能、更低的噪声、更低的功耗、更小的尺寸、 和更低的成本。 我知道不可能在当前 PCB 中更改 ADC、但我会在未来的修订或新项目中强烈考虑它。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以向我发送配置设置吗? 具体来说、如果您启用了缓冲器、会怎么样? 如果您的输入正在研究禁用缓冲器的 ADS1241相对较低阻抗输入结构、这肯定会导致问题。

    根据我之前关于更改滤波器带宽的评论、您可能还特别考虑减小输入电阻器的尺寸并增大差分电容器的尺寸。

    本应用手册更详细地介绍了其中的一些建议: https://www.ti.com/lit/an/sbaa090/sbaa090.pdf

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brain、

    非常感谢您提供 sbaa090.pdf 的最后一个链接。 第6页介绍了与 PGA 相关的第一个积分器级使用的时钟。 因此、我们在一次测量中使用 PGA = 16、因此我们现在知道哪些电压"波动"。 在此测量范围内、我们使用内部缓冲器(BUFEN = 1)。 输入信号的范围为50mV...60mV。 我已经尝试将某些电容器从输入端引入接地、作为共模滤波器。 它们就足够了 、但首先我们不想更改电路和布局。 是否可以更改软件以降低干扰?

    谢谢 Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,布莱恩,再次写“大脑”…抱歉……我的错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心这个名字叫 Christian,它一直都在发生:)

    如果您无法更改硬件部分、则剩下的唯一选项是在 MCU 中实现某种后滤波。 如果噪声发生在特定频率(例如150kHz)上、则您可能会实施数字带阻滤波器来消除该频率。 由于我们主要讨论 ADC 相关问题、因此我在这个特定主题上没有更多可供选择的内容、但我想您可以针对您的特定 MCU 修改通用代码。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、我必须回到你们这里、

    我注意到、我们在该特定测量中关闭了输入缓冲器。 在进行特定测量之前、我们使用打开的缓冲器按顺序执行另外两次测量、在这两次测量期间、我看不到第一个积分器的采样频率产生的任何伪影。 因此 、工件有一些事情可以做、要么缓冲器打开(没有工件)、要么不打开(有工件)。

    这是 这两个选项之间的主要差异、现在我有一个与缓冲区相关的问题。 可以在数据表中阅读以下内容:

    '输入缓冲器在未启用缓冲器的情况下、ADS1240/41的输入阻抗约为5MΩ Ω/PGA。 对于需要极高输入阻抗的系统、ADS1240/41提供了一个斩波稳定差分 FET 输入电压缓冲器。 当被激活时,缓冲器将 ADS1240/41输入阻抗提升至大约5GΩ Ω。缓冲器的输入范围大约为50mV 至 AVDD–1.5V。 缓冲器的线性度将超过该范围。应调整差分信号,使两个信号都处于缓冲器的输入范围内。”

    每个引脚的信号范围为50mV...60mV。 那么差分电压要小得多。  此时数据表中的文本不够清晰、因为 https://www.ti.com/lit/an/sbaa090/sbaa090.pdf 中也对缓冲器进行了说明 、第7页上显示了每个引脚的缓冲器。 这使我很困惑。 问题是:我们是否必须使用缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我现在有点困惑。 您之前说过:

    "因此、我们在一次测量中使用 PGA = 16、因此我们现在知道哪些电压"波动"。 在此测量范围内、我们使用内部缓冲器(BUFEN = 1)"

    我将其理解为您打开缓冲器、当您打开缓冲器时、您会看到这些工件。 但是、您在上一篇文章中说:

    "因此 、工件有一些事情可以做、要么缓冲器打开(没有工件)、要么不打开(有工件)"

    因此、这种说法似乎与第一种说法相冲突。 您能澄清一下吗?

    由于上述输入电流、您将在1k Ω 输入电阻器上看到一些压降。 该缓冲器将输入引脚与调制器采样电路分开、因此可以减轻这种影响。 因此、我假设您希望缓冲器始终开启。 不过、正如您正确提到的、缓冲器会限制您可以应用于输入的绝对输入电压、因此您需要尊重这一更有限的输入范围。 否则、缓冲器将开始在其非线性区域运行、输出数据将不准确。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    为了澄清这一点:当缓冲器打开时、我们没有第一个积分器采样的工件、当缓冲器关闭时、我看到第一个积分器采样的工件。  我们使用 PGA =16、并且在没有缓冲器的情况下打开伪迹153,6kHz、当 PGA 设置为4时、我测量76,8kHz ...因此、洋蓟来自第一个积分器级。

    我是否正确地理解了、当缓冲器关闭时、第一个积分器的电容充电期间外部1k Ω 的压降是假信号吗?

    第二:当缓冲器在 AIN6和 AIN7上打开时、我们进行差分测量 、我们必须考虑每个输入的输入电压应超过50mV、或者 AIN6和 AIN7之间的差分电压应 超过50mV、以避免缓冲器的非线性?

    再次感谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的澄清。

    是的、考虑到手头的信息、我假设在禁用缓冲器时采样电流被消耗在这些输入电阻器上。 如果您还减小了输入滤波电阻器的尺寸、则可能会看到误差幅度减小。 我认为我曾提到过、您应该在上一个帖子中减小输入滤波电阻器的尺寸(并增大差分滤波电容器的尺寸)。

    由于缓冲器而减小的输入范围与每个引脚上的绝对电压相关。 因此、每个引脚上的电压(AIN0-AIN7和 AINCOM)必须比 AGND 高50mV、比 AVDD 低1.5V。 这些电压是相对于 AGND 的。 在 ADS1241数据表中、差分电压(在您的情况下为 AIN6 - AIN7)被称为"满量程输入电压范围"、当范围= 0时为+/-VREF/增益

    因此、对 AIN6施加50mV 电压会在绝对输入电压上具有0%的裕度、如果电源、输入信号等漂移、可能会导致误差。 但是、只要每个引脚上的绝对电压满足数据表要求、在 AIN6和 AIN7之间施加50mV 电压肯定是可以的。

    布莱恩