This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:输入保护

Guru**** 2507095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978466/ads4449-input-protection

器件型号:ADS4449
主题中讨论的其他器件:LMH6554

您好!

我们设计了一个基于 ADS4449 ADC 的电路板、该电路板具有基于 ADC 驱动器 LMH6554的直流耦合配置。 我们所使用的驱动器电路基于以下文档中的图15: www.ti.com.cn/.../tidu172.pdf 、即与 ADC 驱动器由+3.65/-1.65V 电源供电的直流耦合。

在我们的测试过程中、我们发现两个 ADC 通道已损坏。 因此、我们想知道这是否可能是由于 ADC 驱动器被驱动到饱和状态、这可能超过 ADC 通道输入的绝对最大限制(1.9V)? 如果是、我们想了解内置 ESD 二极管的安全电流限制是多少? 我们可以添加一个串联电阻器、以将电流限制在 ESD 二极管的安全级别。 我们知道添加串联电阻器可能会限制带宽、但 我们只需要~100MHz -3dB 的模拟带宽。  

请注意、上述电路也不使用任何显式输入保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    您是否知道该输入可能超过 最大输入的时间? 在这段时间内、它是否持续处于高电平、或者是否已脉冲?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们认为 LM6554的输出可能会在两个电源轨的较长持续时间内饱和。 根据上述电路、我们有25+12.4欧姆的电阻器、应限制 ADS4449上的输入 ESD 二极管电流。 如果我们认为 LMH6554单端输出摆幅比轨电压低1V、则在最坏情况下、ADC 的 P 通道上的持续单端电流为(3.65-1 - 1.9)/(25+12.4)= 20mA。 ESD 二极管是否甚至不能连续承受这种低电流水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我们需要通过设计验证这一点、以了解电流处理能力。

    我们将根据此要求与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    设计已确认您需要将电流限制为25mA。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我之前谈到过这方面的设计、模拟输入上的电流限制为每引脚25mA。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob / Jim。 根据 ADC 驱动器 LMH6554数据表"输出摆幅(单端) "图、该图表示典型值。 摆幅为+/-1.42V、电源为+/-2.5V。 因此、假设它与电源轨保持大约1V 的余量、电源电压为3.65V、最大值为 LMH6554的输出约为2.65V。 ADS4449 AVDD 为1.9V。 因此、输入电流限制为(2.65-1.9)/(25+12.4)= 20mA。 因此它远低于25mA。 我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    我将检查 ADC 输入引脚处的电压、并将仪表设置为保持峰值。 如果有两个串联的电阻器、我将第一个电阻器替换为等于两个电阻器的 A 部分、并插入一个电流表来代替另一个电阻器、并将其设置为记录峰值电流。 这样、您就可以确定器件看到的内容。

    您如何验证 ADC 通道是否损坏?

    此致、

    Jim