This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:1.5V 至4.5V 单端输入的最大测量误差

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979505/ads1118-maximum-measurement-error-for-single-ended-input-from-1-5v-to-4-5v

器件型号:ADS1118

 ± μV 我使用 ADS1118在电源电压为5.0V 的情况下测量1.5V 至4.5V 之间的单端输入、您能告诉我最大测量误差(以 μ V 为单位)是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    通常、ADC 误差计算包括初始偏移误差、增益误差、基准精度、INL、DNL (如果适用)和噪声。 如果您想了解整个温度范围内的误差、还需要包括温漂、增益漂移和基准漂移。

    可能的最大误差是将所有这些参数的最大值加在一起、但这在统计上是不可能的。 另一种方法是获取典型值并执行平方和根计算、以找到"平均典型误差"。 您还可以使用统计分析从该值推断"平均最大误差"

    如需更多信息、请参阅我们的高精度实验室内容。 具体而言、以下链接中的第1和第4节: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    布莱恩