This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6442:模拟输入范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6442, ADC3443, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979226/ads6442-analog-input-range

器件型号:ADS6442
主题中讨论的其他器件: ADC3443ADC3663

尊敬的所有人:

我选择了 ADC 器件型号: ADS6442。 我想知道它是否支持+- 1Vpp。

如果不是、请建议使用 TI 提供的以下规格的器件型号。

位数:14/16

模拟输入:+-1Vpp

通道数:4个不同的通道

SFDR:85

提前感谢..

c Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    是的、ADS6442支持2Vpp 差分输入(1.5VDC 共模)、因此电压摆幅为0.5V 至2.5V。

    ADC3443还可满足您的所有要求。

    如果您对双通道 ADC 感兴趣、ADC3663是一款16位超低功耗65MSPS SAR ADC。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、它将支持2Vpp。 我的模拟输入为-1V 至+1V。 是否可以使用我提到的芯片。 如果是、请向我详细说明。

    感谢您的回复。

    c Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C Ashok Reddy:

    是的、它可以支持2Vpp 输入、但您需要根据 ADS6442的共模电压将直流失调电压从0VDC 移到+1.5VDC。

    此致、

    Dan