This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:如何使用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979525/ads125h02-how-to-use

器件型号:ADS125H02

你好,Bryan-San

如果使用以下设置应用 AIN0 = 0V、1V 和2V、则每个电压转换值的正确答案是什么?

H VDD =+ 15V、HVSS =-15V、AIN0 / 1 = 0-10V、AINCOM = GND
连接并设置多路复用器[2..0]= 011b、增益[3..0]= 0010b。

山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    ADS125H02数据表中的表15提供了从输入信号到输出代码的转换公式。

    首先、您需要计算系统的满量程输入信号、该 ADC 的满量程输入信号为 VREF/增益。 假设 VREF = 2.5V 且增益= 0.25、则该值为10V。因此、10V 信号等于正满量程代码(7FFFFFh)、-10V 信号等于负满量程代码(800000h)

    针对您的特定信号:

    • 如果 AIN0 = 0V 且 AINCOM = 0V、则 VIN = 0V 且理想输出代码= 000000h
    • 如果 AIN0 = 1V 且 AINCOM = 0V、则 VIN = 1V、理想输出代码=(1V/10V)* 7FFFFFh = 0CCDh
    • 如果 AIN0 = 2V 且 AINCOM = 0V、则 VIN = 2V、理想输出代码=(2V/10V)* 7FFFFFh = 19999Ah

    这些代码是理想的、因此它们不包含噪声、偏移或增益误差。 因此、实际代码可能略有不同。

    您还可以参考我们的 ADS125H02计算器工具、帮助您将电压转换为代码。 这就是我用于执行上述转换的方法 :https://www.ti.com/lit/zip/sbac234

    布莱恩