This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS126x AIN 引脚上的铁氧体磁珠

Guru**** 2543330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979038/ads1263-ferrite-bead-on-ads126x-ain-pins

器件型号:ADS1263

您是否注意到铁氧体磁珠对于降低连接到 AINx 引脚或电阻器+电容器的电缆的 EMI 噪声注入非常有用、如数据表示例所示?

非常感谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我们看到许多客户在 ADC 的模拟输入端(除 RC 滤波器外)添加铁氧体磁珠、以帮助抑制更高频率的噪声。 遗憾的是、我没有任何定量数据来表明这是一个好主意、或者磁珠确实有用。 这个问题的答案可能取决于很多因素、其中包括您尝试抑制的噪声的频率、您选择的 ADC、任何额外滤波以及最肯定的 PCB 布局。 换言之、如果铁氧体磁珠在一个系统中有所帮助、则根据这些因素、它们可能无法在另一个系统中工作、因此对此问题没有明确的答案。

    我为您提供的最佳建议是为铁氧体磁珠添加一个占位符、该磁珠可以使用0欧姆电阻器进行旁路。 然后、测试铁氧体磁珠性能的效率、并决定是否有必要将其保留在您的系统中。 如果您确实执行了这些测试、那么您可以将您的结果作为其他工程师的数据点在论坛上分享、这将是很好的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 伺服电机产生的 EMI 发射有问题、在启动时(尤其是在低速时)、会导致称重传感器的值稳定下降(读取值约为0.5-1%)。 我尝试在导线上使用一些铁氧体、并稍微增强了信号。 当我关闭发动机时、这些值保持为0。

    在测量期间、VREF 和接地之间的电压保持固定(2.5V)。

    我已经尝试改进电机和伺服驱动器接地、为 MCU 提供了一个电池、并且在没有很好效果的情况下删除了电机和 MCU 板之间的任何连接(ModBus 和数字控制)。

    最好的解决方案可能是更改伺服电机...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    是的、这可能是一个非常棘手的问题。 另一件事可能是在称重传感器和测量系统之间使用屏蔽电缆/导线。 也许您已经尝试过这种方法、但它没有帮助、但我想我会提到它、因为它未包含在您之前帖子中尝试过的内容列表中。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan。

    称重传感器电缆是屏蔽的(称重传感器已接线、无法移除其导线)。 我将线罩连接到 MCU GND、但有人建议我将其连接到 AINCOM。 我认为它用处不大、恐怕会对 ADS1263造成危险、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我同意,我不会将屏蔽层绑在 AINCOM 上。 电缆护罩通常连接到接地端。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Bryan。