This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS7138:ADS7xx8和 ADS7xx8-Q1产品系列输入偏置/泄漏电流

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979440/faq-ads7138-ads7xx8-and-ads7xx8-q1-product-family-input-bias-leakage-currents

器件型号:ADS7138
主题中讨论的其他器件: ADS7128

您好!

我有一个具有非缓冲更高阻抗源的应用直接连接到 ADS7138和 ADS7128器件。  对于流入引脚的输入偏置电流/泄漏电流、我应该期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在整个温度范围内、不进行转换时、模拟输入的最大输入泄漏电流约为1uA。  在25°C 时、该电流将更小、可能在几十 nA 范围内。  

    在没有低阻抗源的情况下驱动器件的另一个可能更重要的影响是转换过程采集期间所需的电荷。  如需更多信息、请观看此处链接的精彩视频、了解在没有输入缓冲器的情况下驱动这些器件时的所有影响和设计注意事项: https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers