This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:ADS54J40EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM, THS4151, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978656/ads54j40evm-ads54j40evm

器件型号:ADS54J40EVM
主题中讨论的其他器件: THS4151ADS54J60

您好!

我们使用 ADS54J40EVM 板来评估我们的设计-我们的板已连接到该板。

我们要操作电路板、以便输入为差分直流耦合。 我们通过差分驱动器 THS4151来驱动电路板。 (请参阅随附的原理图)

2.当 THS4151的输入为直流电压(例如3V)时、ADC 以245.76Mhz (请参阅随附)振荡(ADC 时钟为983.04MHz)。

 我们的连接有什么问题? 为了使差分直流耦合到 ADC、我们应该怎么做?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giora、

    您可能需要关闭 ADC 部件的直流校正功能。 下载 ADS54J60数据表的最新版本、因为该数据表最近已更新并提及了此主题。 确保 ADC 共模电压也设置正确。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    谢谢。