This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:ADS5404模拟输入电路问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979371/ads5404-ads5404-analog-input-circuit-issue

器件型号:ADS5404

请参阅以下文档。  我看到对于为 ADS5404评估板选择的模拟输入电路的响应非常差。  是否有 TI 的任何人或其他人实际模拟过此电路?

www.dropbox.com/.../ADS5404_analogue_input_simulations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未显示上述内容、则此处提供一个链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得准确的结果、我很难仿真转换器输入与阻抗和/或 BW。

    所使用的输入网络是该时代的转换器最常用的输入网络、用于满足最佳交流性能指标、如 SNR 和 SFDR 等

    阻抗是次要影响、因为 转换器是一个电压敏感型器件、不是电源、并且其内部采样保持网络正在打开/关闭、这会使转换器的时间发生变化并具有动态阻抗。

    此致、

    Rob