This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:对 ADS7052数据表的困惑

Guru**** 2925450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7052, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973954/ads7052-confusion-about-ads7052-datasheet

器件型号:ADS7052
主题中讨论的其他器件: ADS7056

尊敬的 TI 成员:

我对 ADS7052的数据表有一些疑问,您能帮我澄清一下吗? 谢谢!

问题1.

ADS7052的典型 INL 在规格表中公布为+/- 2 LSB、但为什么图16似乎可以 实现+/- 0.7 LSB 的出色性能?

°、图19显示、温度范围为-40°~125 μ s 的 INL 约为+/- 2 LSB、但在图20中。   它在25°C 时仅显示+/- 0.7 LSB?

问题2.

有两种已知的估算 INL 的方法(最佳拟合和端点),建议使用哪种方法或将哪种方法用于数据表?

谢谢!

B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如图16所示、y 轴的间隔为1.2lsb、因此图形上的最小点实际上更接近-1.2而不是-0.7。

    当然、它仍然小于数据表中给出的规格。 数据表显示了测试器件时使用的性能、这意味着器件与最大器件一样、也是发货和销售的。 图16中的性能是来自测试器件的经验数据。 此外、需要指出的是、图31显示了有多少器件显示了什么 INL 性能。

    规格表需要绑定所有这些变量。

     端点拟合用于确定 INL 性能。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia:

    感谢您的回复,对于 Q2,我是否可以与您分享我的线性度测量原始数据,并请您帮助分析有关 DNL、INL、偏移、增益误差的数据?

    我认为我的 DNL 图似乎几乎符合目标规格,但 INL 仍然是一个大问题…。 谢谢!

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请随时分享您掌握的任何信息、我可以查看这些信息。

    如果您的 DNL 符合标准、那么您的 INL 也可能符合标准。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia:

     非常感谢您能抽出时间来帮助我的请求,因为如果我选择最佳答案并关闭此主题,然后使用原始数据发布新请求,那么此请求不是关于‘数据表混乱’的原始请求?

     真诚地说,愿上帝允许我们再次见面。 谢谢!

     顺便说一下,我的原始数据格式的计数是399999,数字正弦波的代码命中率是满的,如果这种格式会限制或影响您使用直方图分析,请告诉我!

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们保留这个线程的 gin。  

    我认为您会发现有关此主题的视频培训对您有所帮助。 作为 TI 高精度实验室的一部分 、我们提供 了一个有关 ADC 直流规格的视频、其中最直接地解决了您的问题。  幻灯片组也可供下载

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia:

     感谢您与我分享 TI 视频培训!  本系列 是模拟 IP 的杰作! 我几年前看过他们的节目、我注意到"在没有放大器的情况下驱动 SAR ADC "的讲师之一也被命名为 Cynthia! 嗯... 如果我的小谈话让你感到粗鲁的话,请原谅我。 抱歉。

       附件 是 我的原始数据。 如果此格式会限制或影响您使用直方图分析,请告诉我!e2e.ti.com/.../ADC_5F00_1649_5F00_3501_5F00_33621A_5F00_0201.txt

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您发现这些视频对您有所帮助、该系列是几年前开始的、但自那时以来、我们添加了有关我们认为有用的新主题的新视频。 我在几个视频中提供了帮助、这就是为什么我的名字包含在一些最新视频中的原因。

    从您提供的数据来看、似乎您正在收集不正确的数据来测量 INL。

    您应该使用直流输入来测量 DNL 和 INL、而不是正弦波。 直流输入需要从0扫描到满量程范围、您需要测量 ADC 输出并将其与直流电平下的预期输出进行比较。 预期的输出是 ADC 传递函数。  

    下面是端点 INL 的摘录:

    端点 INL:端点方法提供最坏情况 INL。 此测量将直线穿过 ADC 的源代码和最大输出代码。  由于该方法提供最坏情况下的 INL、因此与使用最适合直流应用的测量值相比、使用该数字更有用。 该 INL 数通常对于误差预算计算很有用。 对于涉及精密测量和控制的应用、必须考虑此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia:

    我同意从0到整个范围的扫描是测量 DNL 和 INL 的一种方法、但如果我们参考文档"SAU285"、 则是 ADS7056 EVM 的用户指南。 我们可以发现 、建议 使用2kHz 正弦输入信号来测量 DNL 和 INL、 这就是我的原始 数据 是正弦波的原因。 请帮我检查这些问题吗? 谢谢!

    抱歉!  我无法在  e2e 上找到如何编辑带有'SNAU285'的超链接、因此 我 将其直接列在下面。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau285/sbau285.pdf?ts=1612952958570&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7056EVM 与软件 GUI 配对使用。 在该 GUI 中、有一种复杂的算法来使用2khz 波测量 INL 和 DNL。 此公式很复杂、用于减轻用户的工作量、并将其放在软件上。 这仅在使用 EVM 和 GUI 时使用、因为 GUI 正在执行所有操作。 您有 ADS7056EVM-PDK 吗

    如果手动测量 DNL 和 INL、则不建议使用2khz 输入信号。 在本例中、我建议在整个输入范围内提供直流输入信号。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia:

    感谢你的答复。 抱歉、我没有 ADS7056EVM-PDK……  那么、GUI 具有测量 INL 的强大算法、您能不能与   我分享时间来讨论该算法?  我知道这需要一些概率背景。  但 我希望 我能够研究它。 谢谢!

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 GUI 中使用的这种算法并不突出、因此不推荐使用。 这是一种必要性的结果,我们并不经常使用它。

    我建议改用更为广泛的方法。

    此致

    Cynthia