This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:SPI 命令和响应

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131B04-Q1, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979125/ads131b04-q1-spi-commands-and-responses

器件型号:ADS131B04-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS131A04ADS131A02

全部:

从阅读数据表中可以看出、发出给器件的任何 SPI 命令都会产生6帧的应答、而不管它是否是单个命令。 对吗?

(那么、在这方面、它与 ADS131A04有何不同?)

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我尝试在 ADS131B04-Q1数据表中的"8.5.1.6 SPI 通信帧"部分中解释 SPI 帧中输出的字数量。
    RREG 和 WREG 命令的字数可以不为六个、具体取决于您分别要读取或写入的寄存器数量。
    对于所有其他命令、帧大小始终为6个字、如您所述-即使您禁用了任何 ADC 通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约阿契姆:

    顺便说一下——很棒的部分! 这是 ADS131系列的一个很好的补充。

    我将看到图8-14、其中显示了一个具有 CRC 的单个命令、但 DOUT 有6帧响应。 我还将查看 SBAS590E 的图53 - ADS131A02和 ADS131A04、其中显示了"待机模式下的固定帧模式与动态帧模式"。 我建议修改图8-14、使其看起来像 d)动态帧大小(启用 CRC)。

    ADS131B04的 SPI 行为看起来与 ADS131A04没有什么不同、对吧?

    此致、

    Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    非常感谢积极的反馈! 从客户那里听到这种信息总是非常棒、令人鼓舞。

    ADS131B04-Q1不能真正提供这种"动态帧大小模式"。
    例如、无法禁用输出 CRC。 它始终由器件输出、但主机可以简单地忽略它、或者主机可以在特定条件下"短周期"帧、如"8.5.1.8短 SPI 帧"一节所述。
    此外、即使在禁用一个或多个 ADC 或器件处于待机模式时、器件也始终输出所有4个 ADC 的数据字。

    帧大小唯一可以改变的时间是读取或写入寄存器数据、如数据表的 RREG 和 WREG 部分所示。
    不过、我同意数据表可以从多种场景的时序图中受益。 让我们看看我可以为下一个数据表修订版提供什么。

    此致、