This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:同步从运行

Guru**** 2392975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979122/ads131a04-synchronous-slave-operation

器件型号:ADS131A04

全部:

如果我使用同步从机操作、但我只需要大约每毫秒收集一次 ADC 转换、那么最好的运行方式是什么?

如果我使用的最大采样率为128K SPS、那么每7.8 μ s 就有一组采样、那么我真的需要这么快地运行器件吗?

如果我确实使用最大 SPS、但每毫秒收集一次转换、那么读取是否会有延迟-也就是说、当我发送读取寄存器命令并寻找响应时、在转换过程中是否会有读取的危险?  

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的发帖。

    该器件支持低至1kSPS 的输出数据速率。 您可以通过缩放输入 CLK 频率并从 CLK1和 CLK2寄存器中提供的多种时钟分频比组合中进行选择、将数据速率配置为1kSPS。 在同步从机模式下、/CS 引脚必须由主机驱动、以便下降沿之间的周期等于配置的数据速率或其整数倍。

    只要帧长度保持一致(必须处于同步接口模式)、就不需要担心读取同一帧中的转换数据和寄存器内容。 DIN 上任何命令的响应字将始终在 DOUT 上的下一个帧的开头输出、后跟最新的转换数据。

    此致、