This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:通道1噪声与其他通道大不相同

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978601/ads1294-channel-1-noise-much-different-than-other-channels

器件型号:ADS1294

我意识到通道1的 THD 和 INL 是不同的、但我不确定这是否可以解释我的观察结果、即当输入短路或测量真实信号时、通道1会因数1、000而有所不同。 我已读回每个通道的 CHnSet、以确保我的增益都匹配-它们都匹配。 我还检查了 ADS1294端的原始数据、实际上、CH1值要小得多(这不是转换问题)。 我可以在所有通道上捕获具有相同且看起来非常干净的波形的心律、因此我很可能不会从 ADS 中删除位或其他内容。 感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您的移动应用程序中所有信道的噪声数据似乎比设备信道的噪声性能要小得多。 这些数据是在通道输入内部短路的情况下获取的吗? 当通道输入内部短路时、您是否能够获得数据表中表1至表4中所示的类似输入参考噪声性能?

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH2-4与数据表一致。 我必须使 MSB 通过 SPI 下降、因为 Ch1具有更低的噪声和更低的信号、从而有效地相互补偿。 我必须深入探讨这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的代码中有一个过时的乘法器。 感谢*保持关注* TC 的保证。