This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:请检查具有内部电压基准的原理图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979088/ads1120-please-check-the-schematic-with-internal-voltage-reference

器件型号:ADS1120

您好、TI 专家、

我的客户考虑将 ADS1120用于他们的新产品、并且他们想要检查他们的原理图。

它们被设计为双极操作、DVCC=3.3V、AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V。

他们希望使用内部电压源。

在这种情况下、我可以使用+/-2.048V 作为内部基准电压吗?

2.在这种情况下、我是否可以将 REFP0和 REFN0保持悬空?

我将随附原理图以方便您使用。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    是的、ADS1120内部基准电压为2.048V、这允许在增益为1时实现+/-2.048V 的满量程范围。  您可以将模拟和基准输入保持悬空。  ADS1120数据表的9.1.5节"未使用的输入和输出"中对此进行了讨论。

    我确实注意到、在您的原理图中、数字引脚上有0欧姆电阻器。  TI 建议使用约47欧姆的电阻器、以降低时钟和转换尖锐边缘产生的噪声。

    另请注意第4页的引脚功能表中提供的信息。  对于 QFN 封装的中心焊盘、您应该将此焊盘保持悬空或连接到最低电位、即 AVSS。  因此、要么将焊盘保持悬空、要么将其连接到-2.5V。

    此致、

    Bob B