我 已成功地在 Ch0上使用 K 型传感器并在单次触发模式下使用内部传感器应用补偿。 -因此,读取内部数据,然后读取 ch0,将工作温度减去实际温度并重复。 这很好、我得到了准确的结果。
我现在已切换到连续模式、并尝试使用 Drdy 触发转换数据。 简单地说、ddy 转换为低电平、表示转换已完成、 我尝试读取数据(32位格式)。 但是、我发现结果好坏参半:
1.在内部传感器和 ch0传感器之间交替时、会导致无效数据。 - Ch0似乎没有响应
2.如果我使用 drdy 来触发读取,但没有替代配置-例如连续访问内部传感器(或连续访问 Ch0) ,则接收到的数据符合预期。
在第一次 DRdy 状态转换时触发下一次读取的波形....
3、这是"事情"、如果我忽略第一次转换、然后等待第二次(或更多)转换、则在每种传感器配置之间进行切换时、数据是正确的-但很明显、使用这种技术时、SPS 的一半。 -参见下文
因此、如果我在通道和内部传感器之间交替、那么在配置中似乎无法达到完整的 SPS。
感谢您对此提供的一些意见。
此致