This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:采样之间模拟输入的输入偏置电流/泄漏电流

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978838/ads7138-input-bias-current-leakage-current-for-analog-inputs-in-between-samples

器件型号:ADS7138

ADS7138数据表仅提供了 ADC 转换时的等效电路模型(为12pF 电容器充电的150欧姆电阻)。 但是、它不提供任何有关两个样本之间预期泄漏电流的信息。 在最大100nA 时、它确实为 GPIO 输入提供泄漏电流。 这个数字是否也用于模拟输入(在转换之间)? 我提出的原因是、我希望使用一个简单的 RC 低通滤波器来进行总电源电压检查、并且希望消耗尽可能少的功率、而不会增加额外运算放大器缓冲器的复杂性。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Canyon、

    在整个温度范围内、GPIO 模式下的泄漏电流最大可高达100nA、其中大部分温度为125C。  温度为25°C 时、其值应显著降低、可能在10至100pA 范围内。   

    在没有输入缓冲器的情况下驱动器件的更大影响将是采集期间所需的电荷、您可以看到这些电荷已经被理解。  如需了解更多相关信息、请访问此处链接的精彩视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers