This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:缓冲放大器带宽

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974710/ads131a02-buffer-amp-bandwidth

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: THS4561

您好、支持团队、

我对 ASD131A02前面的缓冲放大器有疑问。
我将在以下条件下使用 ADS131A02。
Fmod (工作时钟频率)= 4.096MHz
OSD (过采样率)= 256
ODR (输出数据速率)= 16kHz
如果上一级 AD 驱动器电路中使用的放大器的带宽高于 Fmod (4.096MHz)、是否正确?
如果您有任何推荐的缓冲放大器、请告诉我。

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    感谢您的发帖。  

    根据应用要求、放大器带宽应至少比调制器采样频率大4至10倍。 这假设放大器采用单位增益配置。 如果驱动器级配置的增益大于1V/V、则可能需要更大的带宽。  

    输入 R-C 电荷桶滤波器(类似于 SAR ADC 电路)还有助于为内部采样电容器提供电荷。 放大器电路应使用该 R-C 负载进行测试、以确保放大器的稳定性。

    ADS131A02使用两个内部时钟分频器来生成调制器频率。 如果放大器电路的设计频率为4.096MHz (最大闪存模块)、则该电路在较慢的闪存模块频率下仍能正常工作。  

    在过去、我们使用了全差动放大器(FDA)、例如 THS4561、用于非缓冲 Δ-Σ ADC 输入。 输入阻抗不是很高、因此 FDA 输入端可能需要单独的高阻抗缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您的快速回复。
    对于我们的应用、输入信号的基极带宽为直流、缓冲放大器增益将为 x1。
    我们认为、使用更高的 Fmod 时、噪声性能会更好。
    在这种情况下、是否有必要将缓冲放大器的带宽设置为至少比闪存模大4x-10x?
    如果是、我是否可以询问详细原因?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    放大器带宽要求基于每个调制器周期开始时发生的瞬态电压稳定。 您可以将其视为 SAR ADC 采样保持电路中的采集时间。  

    您测量的直流电压源是什么? 在某些应用中、我们看到客户在没有大量信号调节的情况下测量这些类型的信号、因此这实际上取决于信号特性和目标精度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您的支持。
    应用是电池测试仪。 直流电压源是电池。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    您是否对电池电源有任何更新以获得您的建议?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahasi-San、

    我希望我们通过电子邮件进行的讨论能有所帮助。 我在这里发布 TI 参考设计、是为了在关闭该主题之前让每个人都受益。

    适用于高电流应用的 TIDA-01040电池测试仪参考设计

    设计指南

    TIDA-01040原理图

     


    此致、