This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977749/ads8688a-ads8688a

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件:ADS8688

您好!

我还尝试将 ADS8688与 STM32微控制器连接。

我可以在电子邮件下方提供源代码文件吗?

tech@winner.co.in

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    请从 下面的 Web 链接中找到 ti-ads8688.c:

    www.ti.com/.../ADS8688SW-LINUX

    该代码是为 ADS8688开发的、但可用于 ADS8688A、该器件具有额外的警报功能、输入范围比 ADS8688更大。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复。

    我将介绍该代码。