This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:ESD 放电路由

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978814/dac161s997-esd-discharge-routing

器件型号:DAC161S997

大家好、团队、

我有一位客户想知道通过参考接地/DAC161S997内部40欧姆电阻的 ESD 路径是否可以接受或会导致问题? 他们可以通过另一个节点在 DAC 周围布线、但想知道这是否是一个选项。 请参阅下图、了解 ESD 通过器件参考接地的路径:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金马伦

    我不知道有什么具体问题、但我会以不同的方式对 ESD 电流进行布线。

    ESD 事件的电压和电流可能很高。 在大多数 ESD 事件中、我们会将这些电流流经 ESD 二极管、这些二极管旨在获取高电流并将其直接分流到接地端。 在这种情况下、您将通过器件的敏感精密部分路由电流。

    同样、我不知道这方面的任何问题、但我肯定会尝试避免通过器件发送电流。

    吴约瑟