This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971691/dac81416-dac81416

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他部件:、 REF5025

此外、我们最近考虑了基于 DAC81416执行多通道模拟输出测试工具、基本要求如下:

输入电压24V+/-3%

2个输出0~20V、25mA

我们希望最大程度地提高 DAC 的能力(包括输出精度、线性度等)。 请确认以下问题:

1、DAC 电源 VCC、VSS 和 VAA 是否有任何特殊注意事项、是否建议采用任何适当的电源方案?(EVM 使用外部电源)

2、板上有多个 DAC。 是否需要额外考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    在我们的大多数数据表中、我们列出了一些有关电源的建议。 在 DAC81416数据表中、这在第50页上列出:

    使用单个0至24V 电源应该可以正常工作。 VCC 电源的建议运行条件为9V 至41.5V。

    我会注意到、单个0-24V 电源可能会导致代码低到零的问题。 这是因为除非使用双极电源、否则输出缓冲器不会驱动到接地端。 如果这是一个问题、您需要使用 VSS 设置为负电压的电源。

    关于使用多个器件、我不知道该类型操作的任何特殊注意事项。 但是、我建议在将电路组合在一起时查看器件的 EVM。 EVM 通常可帮助指导您将原理图组合在一起。 您可以在此处找到有关 DAC81416EVM 的信息:

    https://www.ti.com/tool/DAC81416EVM

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出0~20V、每个通道都输出到最大25mA 的应用场景

    这是否意味着 VCC 和 VSS 的电源电流应至少为25x16=400mA

    2、如何估算 DAC 的功耗?无论输出电压如何、DAC 的功耗是否为电源余量 x 25mA x 16?如果是、这是否意味着电源电压越高、DAC 的功耗就越大?

    3输出0~20V 为了实现10mV 的精度、基准电压的要求是什么?EVM 是具有0.1%精度的 REF5025AID、是否只能实现2.5 x 0.1% x (20/2.5)=20mV 的精度?

    4.当输出精度达到10mV 时、VCC 和 VSS 是否可以采用直流/直流方案、输出将受到多大程度的影响?您是否关心交流 PSRR 和直流 PSRR?

    5.如果电路板上有多个 DAC,每个 DAC 是否需要采用独立的电源来减少相互干扰?

    6.考虑到上述问题,如果输入电压为24V+/-5%,对于多个板载 DAC (例如8个 DAC),TI 是否推荐了合适的电源方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的答案。

    DAC81416的电源电流必须为400mA +电源电流、在本例中为400mA + 25mA (最大 ICC)= 425mA

    2.将其视为驱动输出的运算放大器。 DAC81416中的功耗=(Vcc–VSS)* ICC +(Vcc–Vo)* Iout (假设电流从 DAC 流出)、因此它取决于电源电压、输出电压和负载电流。 您可以使用类似的方法计算 DAC 何时灌入电流。

    3.如果没有计划对此设计进行校准、您可能需要使用具有0.05%精度的 REF5025的更高版本。 如果校准了 DAC 和基准引起的增益误差、则无需担心此规格。 您真正需要研究的是基准和 DAC 的温度系数。

    4.请你详细说明这个问题,我不明白你的 DC-DC 方案是什么意思? 您是指 VCC 和 VSS 的直流/直流电源? 我们确实关心该器件的 PSRR。 如需更多信息、请参阅数据表

    5.没有必要,请遵循正确的布局准则,以避免设备之间的相互作用和耦合。

    6.我假设您正在寻找24V 电源、VSS = 0V 时的0至20V 输出吗? 另请注意 、单个0-24V 电源可能会导致低代码接近零的问题。 这是因为除非使用双极电源、否则输出缓冲器不会驱动到接地端。 如果这是一个问题、您需要使用 VSS 设置为负电压的电源

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流是降压和升压稳压器。 它是降压和升压稳压器。

    根据手册、电源开关引起的纹波主要取决于交流 PSRR、直流 PSRR 是电源的主要变化。 1LSB 约为0.3mV。 这是否意味着10mV 的输出精度不需要对电源提出高要求、并且开关稳压器完全正常?  

     

    6.考虑到 VCC 和 VSS 电源、电源适配器的输入电压设计为24+/-5%、VSS 准备使用问题1和5中的负 voltage.Combined、如果8个 DAC 不是单独提供的、则所需的电流非常大、 也就是说、425mA x 16 = 6.8A。 恐怕 LDO 不是一个合理的解决方案、对于具有如此大电流的开关稳压器、尤其是负电压、没有太多选择。因此、我想问一下推荐的方案和器件。

    当前计划包括:

    a. 24V+/-5%输入、使用 LDO 生成大约22V 的电压、因为 VCC (请参阅芯片容量可能需要多个)

    结合问题4、该电平的 LDO 是否非常必要?

    b. 24V 至5V (对于 VAA 和 VDD)、5V -1.8V (对于 VSS、请参阅芯片可能需要多个)

     对于5V - 1.8V、请访问网站 TPS63710DDR 输出、但电流仅为1A、使用八种方法、想问是否有更合适的方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看电源方案。

    同时、据我了解、要求如下:

    1.输入电源 :24V

    DAC VCC:22V,VSS =-1.8V

    VAA、VDD = 5V

    请确认这些值。

    此致、

    AK