This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:将 ADS52J65EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977813/ads52j65evm-using-ads52j65evm-with-tsw14j56evm

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J65

您好!

我最近购买 了 ADS52J65EVM 和 TSW14J56EVM 来评估 ADC 性能。

但是、我在软件安装过程中遇到了2个问题。 我下载了最新版本的 HSDC Pro (5.2)。 当我完成安装并连接 了 TSW14J56EVM 时、已成功检测到它、但 ADS52J65无法供选择、无法将适当的固件上传到 FPGA。 我在 ADS52J65用户手册上阅读了必须使用4.90版的内容、但它不在线提供。

此外、当我运行 HMC DAQ GUI 时、我会收到错误"Error 1003 occurred at Invoke Node in Startup Screen.vi"。 此错误似乎发生在许多其他用户身上。

此致、
Dimitrios Matakias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrios、您好!

    我已将 HSDC Pro v4.9上传到 ADS52J65的安全软件文件夹(http://www.ti.com/mysecuresoftware)

    请首先安装 HSDC Pro GUI、然后安装 ADS52J65 GUI。 有关安装说明、请遵循用户指南附录。

    如果您仍然遇到相同的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Praveen Aroul "]

    Dimitrios、您好!

    我已将 HSDC Pro v4.9上传到 ADS52J65的安全软件文件夹(http://www.ti.com/mysecuresoftware)

    请首先安装 HSDC Pro GUI、然后安装 ADS52J65 GUI。 有关安装说明、请遵循用户指南附录。

    如果您仍然遇到相同的问题、请告诉我。

    [/报价]

    您好!

    非常感谢您上传 HSDC Pro v4.9。 它现在运行良好。

    此致、
    Dimitrios Matakias