This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:增益误差

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978857/ads8688-gain-error

器件型号:ADS8688

您好!

你好。

我们的客户希望知道该器件的增益误差@125C 和@25C。 它们使用的 Vref = 4.096V。 数据表中给出了0.05%(第8页)。 但是、该值似乎与数据表第1页上显示的图表相冲突。

您能在这方面为我们提供帮助吗? 谢谢。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    电气特性表中指定的0.05%增益误差是在-40°C 至125°C 温度下可保证的最大增益误差、适用于任何 ADS8688器件。 0.02%增益误差是室温为25°C 时的典型规格。 数据表第一页中的图形显示了特定数量器件上的测量结果。

    此致、

    戴尔