This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:dbx 引脚的状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976502/ads8556-the-state-of-dbx-pin

器件型号:ADS8556

你(们)好

能否在连接 ppt 的情况下判断 dbx-pin 的状态?

您还能知道 BUSY 引脚堆叠到高电平时的状态吗?

他们希望了解状态、因为他们认为 BUSY 引脚可以堆叠到高电平以进行故障分析。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没收到所附内容。

    e2e.ti.com/.../AD8556-example.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没收到所附内容。

    e2e.ti.com/.../7510.AD8556-example.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    当/CS 信号为高电平时、数字总线将处于高阻抗状态。 ADS8556上的 BUSY 是一个输出信号、用于指示 ADC 的内部转换状态、因此可以监控该输出信号以检查 ADC 是否正常工作。 例如、ADS8556上的最大转换时间为1.26us、因此 在向 ADC 发出转换开始信号后、如果实际转换时间(高电平占线)长于1.26us、则会出现错误。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    谢谢。  

    如果由于某些故障而使 BUSY 卡在高电平,并且/CS 为高电平,那么 dbx 引脚将会是什么?

    我认为很难回答、但得到任何有关这方面的意见将会很有帮助。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    它仍然处于高阻态、因为/CS 为高电平。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    当 BUSY 引脚卡在高电平时、客户还有一个问题。

    您能看到随附的详细信息吗?

    e2e.ti.com/.../7510.AD8556-examplepptx.pptx

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noriyuki、

    我们没有遇到这种特定情况、但是根据我的理解和经验、 在这种特定条件下、这些数据线路上的输出应该是有效数据、 并且当/CS 为低电平时、这些数据应该保持恒定。

     您的客户是否使用了 ADS8556? 或者他们计划使用该 ADC?

    此致、

    戴尔