This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:有关驱动 ADC124S021的 IN1~IN4的电平放大器的问题。

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971361/adc124s021-question-about-ope-amp-which-drives-in1-in4-of-adc124s021

器件型号:ADC124S021

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADC124S021用于其下一代产品。

 他们对用于驱动 ADC124S021的 IN1~IN4的电平放大器有以下问题。

 请给我回复。

 问: 当一个电平放大器连接到 ADC124S021的 INX 时、什么是电平放大器输出驱动能力以实现高精度转换?

    在跟踪模式(3个 SCLK 周期)期间、电平放大器是否具有能够将33pF (输入电容)充电至目标电压的能力?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的理解是正确的。 该放大器需要能够在采集时间内驱动 ADC 采样保持电容器、对于 ADC124S021而言、该时间为3个 SCLK 脉冲。 请记住、放大器输出端与 ADC 输入端之间也需要一个 RC 电路。

    我建议观看以下两个视频、以进一步了解如何为您的应用选择正确的放大器。 还提供幻灯片。  

    SAR ADC 前端组件选择简介

     选择并验证驱动器放大器

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cynthia、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。