This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:转换模式

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974738/ads1115-conversion-mode

器件型号:ADS1115

您好,

关于连续转换模式、它描述 了 ADC 在前一个转换完成后立即自动开始输入信号的转换。   转换寄存器包含上一次转换的结果。 ,、如果我们希望在读取转换寄存器时采样1000次 μ s、那么它是否包含 第999 次转换的值? 如何读取第 N 个采样点? 请帮助详细描述连续模式。

谢谢

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    在连续转换模式下、正确的是转换寄存器包含来自上次完成转换的数据。 当前转换不会更新寄存器、直到它完成。 要读取 N 个样本、您必须跟踪在连续模式下读取新转换的次数。

    通常、如果您打算对特定次数进行采样、最好使用单次转换模式、并为所需的每个采样命令新的转换。 由于器件在单冲模式下的转换之间进入低功耗状态、因此这还具有节省一些功耗的额外优势。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    非常感谢您的回复。

    此致

    Kailyn