This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:本地配置 HDL 源代码?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1675, ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977564/ads1675ref-resident-native-configuration-hdl-source-code

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1675ADC3660

大家好、我知道这个问题多年来已经被多次问过、但是所有的主题都被锁定了、在这里、个人直接通过电子邮件获得帮助。 许多人一直在使用 Opal Kelly XEM3010 FPGA 模块为 ADS1675REF 板寻找 HDL 源代码。
那些寻求此评估板的源代码并与 ADCPro 配合使用的用户已被定向到 TI FTP 站点、该站点已不存在或我不知道如何访问。

示例: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/653055/2398719?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2398719

我看到该器件已投入使用近十年、但似乎仍然是市场上最高的采样率和位深、我是否遗漏了它的替代产品? 是否有较新的>4MspS+ 24位 ADC 可用?
否则、请指引我使用源代码、我需要针对我们的应用修改它。

感谢您的任何帮助或指导! 如果我追求过时的设计路径、请告诉我应该在哪里寻找更新的高速高动态范围低噪声 ADC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感兴趣的文件似乎名为 ads1675evm_fw.zip、我也理解它受密码保护。 是否有人拥有此文件及其密码? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randall、

    ADS1675是 TI 的最高采样率24b ADC。

    唯一可用的源代码包含在 ADS1675REF-SW 插件中。  (此插件不能在 Windows10中运行;必须在 Windows 7或 XP 上运行)

    此插件可在 ADS1675REF 产品文件夹页面上找到。

    http://www.ti.com/tool/ADS1675REF

    安装插件后、您将在此位置找到源文件(假设您安装到默认目录):

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1675REF

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、大家好、感谢您的回复、我看到有几位请求 FPGA 代码的人员回复了、但根据前面论坛讨论中的信息判断、回答不准确。 在这个回复中、我已经看到至少6个 FPGA 代码请求、 然后线程被锁定。

    我不想使用软件插件、我已经安装了该插件。 我不会寻求任何软件源代码、尽管这会有所帮助。  我正在为 在 XEM3010 FPGA 上运行的 FPGA 固件寻找 HDL 代码(具有 Verilog 或 VHDL RTL 代码的 Xilinx ISE 项目)。 我知道它的存在、因为有许多论坛帖子、其中@Tom Hendrick 和@Ryan Andrews 通过将文件和密码直接发送到他们的电子邮件帐户来帮助个人、但这对普通社区没有帮助。 有很多对名为  ads1675evm_fw.zip 的特定 zip 文件的引用、我还看到了对 ads1675evm_source.zip 以及 ADCProFW.zip、PA_LVCommon.zip 和 adcpro_v2.zip 的引用、它们同时托管在 TI 的 FTP 站点上、非常有用

    我不知道此 FTP 是否仍在服务、或者如何访问它。 即使我获得了这些文件、他们似乎需要密码才能打开它们。

    请参阅以下帖子、这些帖子都与我提出的请求相同、并参考我正在寻求的 HDL 代码的可用性。 请注意、这不是软件源代码、而是 FPGA RTL 代码。 获得这一结果对于我们决定在 Miltenyi Biotech 使用 ADS1675至关重要。

    我找到的引用此源代码的帖子如下:


    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/726435/2684045?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2684045

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/653055/2398719?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2398719

    ads1675evm_fw.zip

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/607748/2237341?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2237341

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/508895/2230600?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2230600

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/240859

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/564907/2069675?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2069675

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/485787?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/48956/2015374?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#2015374

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/86317/1848821?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref#1848821

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/68431?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1675ref

    我向可能拥有这些档案及其密码副本的任何人表示感谢、因为这是围绕该 ADC 进行开发的唯一障碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    原始 FTP 服务器不再运行。  TI 最近还更改了其关于如何分发软件(包括源代码(包括 VHDL))的政策。

    我正在查看我们必须共享此代码的选项、但目前、我认为我们无法提供这些选项。  

    在使用 ADS1675时、请随时将问题发布到论坛。 ADS1675不使用寄存器进行配置;所有配置均通过 IO 引脚进行配置、因此更易于使用。  为了支持高速模式(4MSPS)、此器件生成其自己的 SCLK、DRDY 和 DOUT。  主机控制器监测 DRDY 信号、并在上升沿捕获数据。  请参阅数据表表格中的图1、了解更多详细信息。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我希望有一个可用作模板的正常工作的 ISE 项目、因为使用 USB 驱动程序和其他所有内容从头开始构建新项目可能会非常耗时。 由于击穿、ADC 的接口应该相当简单、但是 DMA 引擎、USB 接口 MIG 和其他所有东西将需要很好的重建。

    如果这是过时的器件、我会理解、但它似乎是当前产品。 我感到惊讶的是、这项技术在十年后没有发展、而且这仍然是最快的24位 ADC。 理想情况下、我们希望10Msps。

    您是否说代码存在、但 TI 有不再提供代码的政策? 请务必查看任何选项、在我看来、这似乎是我们基于我们期望能够扩展的功能购买的 ADS1675 EVAL 套件中的一款有价值的器件。 ADCPro 在许多方面受到限制、我们希望探索扩展功能的方法、以便在可行的情况下可以不受限于主机的连续流传输、并触发事件。

    我希望其他人可以使用 ads1675evm_fw.zip 和密码并将其丢弃到这里。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randall、

    对于未来的产品、我们可以提供具有适当发布批准的源代码。  但是、正如您指出的、该评估平台是在10多年前开发的、我相信我们无法满足这一新标准。

    根据您之前的帖子、您似乎正在查看不同的选项。  如果交流规格是您需要满足的关键规格、那么您可能还想了解一些 TI 的新型16b 高速转换器。  这些器件以>10Msps 的速度运行、并且至少有一个器件 ADC3660具有可提高 SNR 并接近 ADS1675性能的内部数字滤波器。   

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、我很困惑、非常担心。 虽然我赞赏这些答复,但这仍然是一个模糊的答案。 您是否说存在源、但 TI 有一些政策不提供该源? 或者、您是否说源代码以某种方式消失、不可用?

    您认为该器件太旧、无法提供支持、因此不值得支持、但 TI 或其竞争对手无法提供替代产品。 据我所知、即使在10年后、这也是市场上最快、最高的动态范围、我们绝对需要24位深度来提供我们在光电探测器应用中所需的动态范围。 我们已在传统产品中使用16位 ADC、但动态范围是我们围绕新产品进行设计的升级功能。

    那么、TI 为什么不像未来产品那样支持该器件呢? 未来是否有与此等效的产品? 如果不是,如果没有其他选择,就不会再支持它。 阻止源代码、策略或可用性分发的确切原因是什么?

    您是否告诉我该部件是生命的终结还是生命的接近终结? 如果是这种情况、我们将面临将其设计到下一代产品中的巨大风险。 您能就此向我们提供建议吗? 如果没有源代码、评估板就会变得更不重要、甚至没有用处、而且我们的开发工作也会变得更加昂贵。 即使没有它、如果我们围绕不受支持的器件进行设计、我们也需要在客户期望等方面进行一些巨大的轨迹变化 我们不能冒器件接近寿命末期的风险。 TI 缺乏支持意愿是一个巨大的危险信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randall、

    是的、源代码存在、但 TI 内部没有适当的批准、无法分发给客户。  这是由于 TI 最近对遵守软件出口管制的要求发生了变化。

    ADS1675仍然是完全有效的器件、没有停产的计划。  我们仍然通过此论坛支持客户使用此器件。  我们无法提供源代码文件、包括此特定产品的 VHDL 硬件配置文件。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何时候,根本原因都是某种程度的官僚政策不适用于某一具体问题或情况。 我在美国、这与出口有什么关系。 对于已经向公众发布的评估板、大约10年的固件中可能包含哪些敏感信息?  显然,这不是国家安全威胁。   

    您告诉我、您仍然支持客户使用此器件、但这是该支持的一个重要且有价值的组成部分(我们认为我们在购买此评估板的成本中购买了此支持)公司仍在扣缴、 尽管它以前已被释放,并在公众中四处流动。 这种"控制"是怎样的、它是如何"支持"的。

    我希望这一点可以提高,一些理性的想法会在这里相互交织。  或者、我希望之前下载过此文件的社区成员将停下来并与我联系。 如果发生这种情况会很有趣、但我无法直接从 TI 获取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " TI 内部没有适当的批准分发给客户"-有点含糊。

    这些审批是否正在进行中? 如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    我们目前没有获得批准的资源。  这可能会在将来发生变化、但到目前为止、没有发布此代码的计划。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、但这有点不能回答、对我们没有帮助。 我并不是说声音翻转、但我无法想象需要什么样的资源。 电源柜中的画笔? 请帮助我理解、因为从我的角度来看、我只能看到 TI 不想竭尽全力帮助客户。

    请解释并告诉我您谈到的这些资源何时可用以及为什么不可用。 我们有一些重要的决策要做、缺少支持、甚至没有任何迹象表明支持此产品的意愿正在变得越来越激烈。 我觉得我们好像在急冲。 您有文件、我们需要这些文件、请帮助我们获取这些文件、以及您无限期扣留这些文件的合理解释是什么?

    这是绝对没有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要删除线程的其余部分?