This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:RE:ADC ENOB

Guru**** 2591110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130, THS770012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972153/adc16v130-re-adc-enob

器件型号:ADC16V130
主题中讨论的其他器件: THS770012

尊敬的团队:

在我们的设计中、我们使用的是 ADC16V130器件、我们的设计包括 ADC 输入、后跟平衡-非平衡变压器、ADC 差分放大器和 ADC 输入的差分滤波器。

为了验证 ENOB 并将任何输入输出馈送到 ADC、 我将使用50E 连接器端接 ADC 输入、在本例中、当我们验证 ADC o/p 时 、我们将在 ADC 输出中实现最小6至7位的切换。  

由于我们怀疑 ADC 输入路径会产生噪声、因此请建议 ADC 输入中可能的输入端接方法、这样我们将隔离滤波器、并通过差动放大器部分验证滤波器是否在向 ADC 输入馈送任何信号时切换。

谢谢

纳文 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    简单地端接 ADC 输入并不是一个好主意。 请首先使用阻断电容器、然后使用50欧姆电阻器端接至接地端。

    GND - 50欧姆-交流阻断电容器- ADC 模拟输入。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen P、

    端接输入时、VIN-和 VIN+上的共模电压(V_RM = 1.15V)是否仍然存在?

    您能否分享 ADC 和 ADC 模拟输入驱动器的原理图?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    感谢您的回答。 端接输入时、我在 Vin p/n 引脚上测量到、我在所有 ADC 中得到30mV (在差分探针中测量)的电压。 我们在设计中使用6个 ADC。

    在我验证所有 ADC 的 ENOB 时、只有两个 ADC 具有12位 ENOB、其余所有 ADC 都是10位

    因此、我需要将系统的所有 ADC ENOB 提高到至少12位。 是否要执行任何测试来改善 ENOB。

    是否有任何终止 ADC 输入引脚的可能方法、正如我之前提到过的、我们的输入跨越了电路板中的多个级、或者任何可能的方法来校准 ADC。

    谢谢、

    纳文 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen P、

    为了更好地提供帮助、最好有一个模拟输入的图表/原理图。

    当您在+/- Vin 引脚上测量30mV (差分)时、这是否意味着+引脚具有1.15V 电压、-引脚具有1.12V 电压? 我只是在计算 ENOB 时尝试确保在所有 ADC 模拟输入引脚(Vin +/-)上正确设置共模电压。 如前所述、ADC 是为差分放大器提供共模电压、还是以另一种方式生成共模?

    这是 ADC16V130评估模块的原理图。 这是否与您的模拟前端(减去差分放大器)类似? 与此原理图相关的输入端在哪里接地(请参阅红色部分、其中您可以在保持模拟输入引脚上的共模电压的同时终止)?

    如何收集和分析 ADC 输出数据以确保 ENOB 为12位? 对于您看到的10位 ENOB,这是否意味着 SNR 大约为60dBFS (SNR=Nbits*6.02+1.76)?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的回答。 请查找随附的 ADC 和时钟部分原理图、以供您参考。

    对于 ENOB 测量、我们的 ADC 输出连接到 FPGA、我们将通过从 FPGA 到 ADC 输出的信号抽头文件测量 ENOB。

    根据您的上述建议、我尝试通过0.1uf 将 Vin 引脚连接到接地、但位切换保持不变。  

    我们的目标是将系统的所有 ADC ENOB 提高到至少12位。 请做不必要的事。

    谢谢

    纳文 P

    e2e.ti.com/.../ADC1_5F00_Schematics-flow.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen P、

    感谢您分享原理图。 为了进一步提供帮助、您能否共享包含 ADC 输入/输出(包括 FPGA)的布局?

    下面是一些原理图审阅问题:

    不应将 VRN 和 VRP 引脚用于灌电流/拉电流。 数据表(第3页)指出、这些引脚应与0.1uF 和10uF 电容器连接在一起。 然后、应使用0.1uF 电容器将它们接地。 从原理图中可以看出、由于网络关闭页面、是否正在执行此操作尚不清楚。 这可能是一个关键问题、因此请验证这些引脚是否未加载(除上述电容器之外)。

    对于进入 FPGA 的 ADC LVDS 数据(适用于所有4个 ADC)、每个 LVDS 对是否有100欧姆的并联电阻器、或者 FPGA 中是否启用了100欧姆端接? 每个 LVDS 对的长度是否与 FPGA 匹配?

    关于 ADC 时钟、请验证所有4个 ADC 时钟输入的时钟振幅(形状)是否相同。

    查看 U76 (THS770012)、U76的输出阻抗(由 R716和 R717设置)为50欧姆差分、但看起来好像有200欧姆差分端接(R610和 R611)。

    其他意见:

    验证 ENOB 时、是否使用正弦波输入? 除了 ENOB 差异之外、波形的形状是什么?

    仅在施加共模电压和模拟输入引脚(无外部输入)的情况下、每个模拟输入引脚上的直流电压是多少? FPGA 中捕获的代码值是多少? 对于所有4个 ADC、该值应相似。

    在将输入(正弦波)应用于所有4个 ADC 的情况下、您能否捕获 FPGA 中的 ADC 数据并查看与12位 ENOB ADC 和10位 ENOB ADC 的比较? 我将查看低4位、以确保它们在 FPGA 中被正确捕获。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的快速响应。 请在您的疑问中找到以下要点、

    • 有关布局文件、请让我与我的团队核实并告知您。 一旦他们提供批准、我将共享该文件。
    • VRP 和 VRN 引脚没有灌电流源选项、我们按照数据表建议进行了操作。 在原理图中、我们使用了电源网来连接电容和 ADC 引脚。   
    • 我们在 ADC 输出到 FPGA 布线中使用了100E 阻抗、并在 FPGA 端接端使用了100E 电阻
    • 请查找随附的文档所有6个 ADC 时钟输入波形、以供您参考。
    • 对于差分端接、我们在该路径中使用50E 电阻器进行了更新、但位切换保持不变。
    • 附加的位切换波形、我们已从 FPGA 的信号抽头文件中捕获、供您参考。终止所有 ADC 输入后、我们将捕获 Vin_p&Vin_n 上的信号、我们将仅在 所有 ADC 中捕获 gettinge2e.ti.com/.../ADC-Input-clock_5F00_Bittoggling.docx 探针噪声2mV 至3mV。
    • 我们将以76.5Mhz 频率馈送-30、-5、-3 dBm 正弦波、测量 ADC1-3的信号

    (76.5Mhz)

    (-30dBm) mV

    (-5dBm) V

    (-3dBm) V

    ADC1_INPUT

    56.4.

    1.08

    1.332

    ADC2_INPUT

    56.

    1.056

    1.376

    ADC3_INPUT

    56.

    1.09

    1.36.

    如果不建议正确的 ADC ENOB 测试方法、请确认我们验证 ENOB 的方法是否正确。

    谢谢

    纳文 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您收集此数据。

    共享的 VRP/VRN ADC 引脚的原理图未通过。 您能否再分享一次(再次附上)?

    当在3个 ADC 上测量75.6MHz 信号时、这是 ADC 模拟输入引脚上的示波器探针、还是从 FPGA 数据中推断出来的?

    根据 ADC 位切换验证、这是如何通过计数切换位来计算 ENOB 的?

    您能否共享来自两个 ADC 的信号抽头 ADC 样本以及正在使用的采样率? 文件的格式可以是 txt 或 csv。 然后、我可以将其导入到 HSDC Pro 中、以查看 ADC 采样数据的 FFT/定时域、并更好地了解 SNR/ENOB。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我是 Devanathan、Naveen 是我团队的一员、我们在同一团队中共同工作。 请在下面找到 VRP &VRN 抽头部分。

    实际上、我们使用在零输入条件下切换的位数(即信号发生器发出的 IF 频率约为-60dBm @768MHz 的极低功耗输入信号、或终止通过 BPF、Diff 进入 ADC 的 IF 输入。 放大器和 BPF)。

    使用信号抽头在 FPGA 中捕获切换的位数。 ADC 数字输出16个 LVDS 对和时钟输出连接到 FPGA。 在 FPGA 中、我们观察零输入功率条件或极低输入功率条件(即本底噪声水平条件)下 LSB 位的变化量。

    下面是一些有关 VCM 输入电压、针对不同时钟输入源进行数字位切换的观察结果(一个来自 PLL 器件(LVCMOS 输出通过平衡-非平衡变压器提供给 ADC 时钟引脚)、另一种方法是直接从射频信号发生器馈送时钟。  两种情况下的频率均为104MHz)

    我们还观察了所有6个 ADC 时钟输入引脚(来自 PLL -LVCMOS 的时钟源)的时钟波形、并注意到波形类似于正弦波。 是 ADC 接受的差分时钟的正弦波形式。 因为正弦波的斜率比 LVDS 或 LVPECL 类型的时钟波形低。 Naveen 共享原理图文件中已提供 ADC 时钟部分电路。 请检查并告知我们的 ENOB 验证方法是否正确。   我们将与 FPGA 工程师一起检查如何从工具中获取采用 txt 或 csv 格式的信号抽头波形文件。 请建议验证 ADC ENOB 和 SNR 的更好方法。

    谢谢、

    Devanathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devanathan、

    您共享的图像无法正确开机自检。 是否可以尝试使用"插入文件"图标(回形针)再次共享它们?

    LSB 位切换

    使用以下公式计算 ENOB:ENOB =(SINAD - 1.76)/6.02。

    对于 ADC16V130、我们可以从数据表中插入 SINAD (对于70MHz 输入、我们使用77dBFS)。 ENOB =(77 -1.76)/6.02 =~12.5位。

    我们可以使用我们的软件 HSDC Pro 中请求的 ADC 代码(来自 FPGA 信号抽头)计算实际的 SNR / SINAD、因此我们可以看到您在每个 ADC 上实现的 SNR。 空闲输入对于本底噪声性能很有用、但我们还需要查看应用了输入信号的 ADC 代码。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的回答。 请查找随附的信号抽头 csv 文件和原理图 pdf 文件、以供您参考。

    我们使用示波器探针测量了 VinP/N 引脚上的 ADC 输入、并附加了可供您参考的波形。

    是的,位切换验证我们已经在对 ADC 输出中的切换位进行计数。 是否有任何其他方法、请提出建议。

    附加的 ADC1和2信号抽头 csv 文件供您参考。  

    FPGA 中使用的采样率为104MHZ。
    谢谢、
    Naveen Pe2e.ti.com/.../ADC-VIN-and-Schematics.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen P、

    这些信号抽头文件非常有用。 我已将结果编译为 ppt (包括修改的 csv 文件)。 我建议您下载我们的免费软件 HSDC Pro并导入这些文件、以便您分析 ADC 的性能。

    e2e.ti.com/.../1464.ADC-VIN-and-Schematics.zip

    总之、本底噪声看起来正常(SNR/ENOB 正常)、因此此时我看不到需要进一步研究的问题。 我的下一个建议是对 ADC 应用满量程输入、并查看您获得的性能。 如果杂散过大、这可能表示 FPGA 时序/设置和保持问题。 这可能是一个用于解决 FPGA 中任何时序违规问题的交互过程。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的支持并提供 FFT 结果和 FFT 计算过程。

    我们将使用 HSDC Pro SW 检查剩余的 ADC、如果需要进一步的支持或需要澄清的问题、我们将返回给您。

    我需要澄清的是、在输入 ADC CLK 的哪个边沿(下降沿或上升沿)、模拟 VIN 输入被采样并转换为数字。

    类似地、在输出 ADC CLK 的边沿、发送 ADC 数据输出。  

    因为、我们知道 ADC 采样和 ADC 输出是在时钟的下降沿发送的(一个时钟周期+时钟缓冲器延迟是 ADC 采样和 ADC 输出之间的差异)。  在设计中的 FPGA 中、我们将在 FPGA 接收的 ADC 时钟的上升沿锁存 ADC 数据(LVDS 信号)。

    请确认我们的理解是否正确。

    我们将检查与输出时钟相关的时序参数数字输出。

    此致、

    Devanathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    用于 ADC 数字数据输出的时钟边沿上的任何更新或信息。

    由于在 FPGA 中、我们使用 IBUF LVDS 缓冲器将差分信号转换为单端信号、并使用时钟的上升沿锁存 ADC 数据输出。

    因此需要您对此进行确认。

    我们还需要一个信息、即使用位切换次数测试设计中使用的6个 ADC。(即 ENOB)。  

    下面是我们在设计中使用位切换对6个 ADC 的观察结果。

    ADC 输入端接、ADC 时钟104MHz 直接来自 Sig 发生器
    ADC 位 位切换的次数
    ADC1[0:15位] [0:3]=4位
    ADC2[16:31位] [16:22]=7位
    ADC3[32:47位] [32:35]=4位
    ADC4[48:63位] [48:54]=7位
    ADC5[64:79位] [64:70]=7位
    ADC6[80:95位] [80:85]=6位

    根据对 ADC1信号抽头波形的 FFT 分析、ADC1具有良好的 SNR、SFDR 和 ENOB 参数。 ENOB 结果与我们的位切换验证相同。

    因此、如果我的理解是正确的、那么在 ADC2、ADC4、ADC5和 ADC6中进行更多位切换会产生什么问题。 请就此提供您的反馈。

    此致、

    Devanathan

    ADC 输入端接、ADC 时钟104MHz 直接来自 Sig 发生器
    ADC 位 位切换的次数
    ADC1[0:15位] [0:3]=4位
       
    ADC2[16:31位] [16:22]=7位
       
    ADC3[32:47位] [32:35]=4位
       
    ADC4[48:63位] [48:54]=7位
       
    ADC5[64:79位] [64:70]=7位
       
    ADC6[80:95位] [80:85]=6位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devanathan、

    在采样时钟的下降沿对模拟输入信号进行采样(请参阅数据表第9页的注释3)。 在 LVDS 数字输出数据可用时、采样数据的延迟为11 (采样)个时钟周期(数据表的第9页)。

    我仍然会分析每个 ADC 采样数据以确保性能、因为切换位不一定是 ENOB 的直接相关性、因为 ENOB 是 SNR/SINAD 的函数。

    如前所述、根据我在功率点中提供的说明、为每个 ADC 提取 csv 数据(16384个样本)。 一旦您能够确定未施加输入的每个 ADC 的实际 ENOB/SNR、我就会向每个 ADC 施加一个满量程正弦波信号、以确保性能保持不变。

    从原理图的角度来看、我没有发现任何差异。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答。 我已经用三种情况仿真了 ADC、具有端接输入、90%的功率级别和满量程范围。

    请找到随附的所有 ADC 本底噪声测量 PPT 供您参考。

    敬请查看我们的测试结果、请提供您宝贵的反馈。  

    谢谢

    Naveen Pe2e.ti.com/.../ADC_5F00_Noisefloor_5F00_measurement.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请查找随附的更新 PPT、其中包含6个 ADC 本底噪声测量值。 我们已经获得了所有6个 ADC 的 ENOB 为12.5、但在使用位切换方法进行测量时、我有一个采石场、我们观察到一个 ADC 与另一个 ADC 之间存在位差。(ADC1和3是 ADC 的6位剩余的4位)

    因此、请查看我们随附的 PPT、还有任何其他方法可确保 ADC ENOB、或者我们是否应使用 HSDC 专业版结果继续进行测试。

    谢谢

    纳文 P

    e2e.ti.com/.../5811.ADC_5F00_Noisefloor_5F00_measurement.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    查看 PPT 后、我看不到任何 ADC 性能方面的问题、认为您在所有6个 ADC 中都没有明显的性能下降。 但是、您共享的1dBm 输入实际上会使模拟输入饱和(请查看 ENOB 下名为 Fund 的字段)。 这是与 ADC 电压基准相关的信号强度。 理想情况下、您不希望模拟输入电压超过基准电压)。

    此外、ENOB 不表示正在切换的位数、而是基于 SINAD/SNR 计算的 ADC 有效分辨率。 切换位只是表示 ADC 代码(在本例中最多为65536个代码)的方法、并不一定与 ADC 的性能(ENOB)相关。 接下来、我不会尝试通过查看切换位来量化 ENOB、因为这不是评估真正 ENOB 的正确方法(通过在 HSDC Pro 中可视化数据来说明)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Dan