This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:DAC121S101输出灌电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101, DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978602/dac121s101-dac121s101-output-sink-current

器件型号:DAC121S101
主题中讨论的其他器件: DAC60501

我想知道12位电压输出 R-R DAC DAC121S101的灌电流与输出电压之间是否存在曲线。

DAC60501中有一条曲线、我想知道 DAC121S101是否有类似的曲线。  我的灌电流小于1mA。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/1641.Capture.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我没有该曲线、但我们可以估算它。  当输出处于线性范围内时(当 DAC 输出电源轨之间有足够的电压差时)、输出与负载之间的斜率将由输出阻抗(在本例中为~1.3Ω Ω)进行设置。  一旦负载变得足够高、它将达到短路限制。  

    考虑上图中的灰色线:平坦区域的斜率设置输出阻抗、当它转换到电源轨时达到短路限制。

    在绿线上、您会看到不在线性区域时的行为。  较高的斜率区域是 DAC 灌入电流、但其输出电压设置为约0V。  这意味着输出放大器没有足够的余量运行。  

    在您的情况下、除了在0V 或 VCC 电源附近运行时、DAC121x 的1mA 电流吸收不应有太多问题。

    谢谢、

    Paul