This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:寄存器读取- AFE5808evm

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978237/afe5808aevm-register-readout---afe5808evm

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5808

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 AFE5808EVM 电路板、我想从寄存器中读取数据以检查配置是否正确。 以前、我通过向寄存器写入值来配置电路板。  

寄存器的写入和读取是根据技术数据表的第44和45页进行的。  

在测试点使用逻辑分析仪、我可以观察到配置(写入寄存器)是正确的、但在 SDOUT 输出中没有任何内容。

下面我展示了一个帧示例:

为了执行读取操作、我首先启用通过寄存器0的引脚1进行读取、然后写入我要读取的寄存器地址。  

嗯、我只使用 FTDI 芯片的写入函数、因为我理解了它。 好吗? 我是否必须使用读取函数? 我能遇到什么问题?
为了观察读数、我使用电路板的 SDOUT 测试引脚。  我不知道我是否做了一些错误。

如果有任何帮助、我将不胜感激。

提前转盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能告诉我们您在下图中探测 SDOUT 的位置、

    如果您在 JP18上进行探测并且 JP31的引脚1和2短接、则 FTDI 芯片和 AFE5808可能会驱动该特定引脚。 我建议您移除 JP31上的跳线和 JP31的探头引脚1以监控 SDOUT。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢您的回答。

    我曾尝试在 JP31的引脚1上监控 SDOUT、但我没有收到任何信息。  我已经尝试了所有可能性。 JP18的引脚2与 JP31 (1-2)上的跳线、AFE5808evm 的 SDOUT 测试点 TP34、 之前我也尝试过您的答案。  

    结果是 SDOUT 不会产生任何信息。 随附的分析捕获:  

    我不知道问题是否会是延迟 、尽管它不应该是。  

    还有其他解决方案吗?

    提前感谢。