尊敬的支持团队。
我对 ADS112C04有疑问。
关于 SR (重复起始条件)
查看数据表中的 RDATA 命令、可以看到 RDATA 命令部分和后面的从器件地址部分被 SR 隔开(重复起始条件)。

是否可以通过停止和启动来将此 SR 器件除以、并将其除以下图所示的两个事务? 
I2C 主设备可能不支持 SR、我想检查是否需要 SR 支持。
此致、
Hiroaki Yuyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队。
我对 ADS112C04有疑问。
关于 SR (重复起始条件)
查看数据表中的 RDATA 命令、可以看到 RDATA 命令部分和后面的从器件地址部分被 SR 隔开(重复起始条件)。

是否可以通过停止和启动来将此 SR 器件除以、并将其除以下图所示的两个事务? 
I2C 主设备可能不支持 SR、我想检查是否需要 SR 支持。
此致、
Hiroaki Yuyama
Yuyama-San、您好!
我不知道有任何微控制器无法发送重复起始值、因为这是 I2C 规范的一部分。 使用重复起始是从 ADS112C04检索数据的最快方法。
至于您的具体问题、应根据 ADS112C04的设计规范文档、以2个通信帧的形式发送通信。 写入 RDATA 命令将加载输出缓冲区中的转换数据、然后通过读取从下一帧中的 ADS112C04中读取这些数据。
但是,您不能混合使用命令。 例如、如果您写入 RDATA 命令、然后在下一帧写入 RREG 命令、则在将另一个 RDATA 命令写入 ADS112C04之前、您将无法再检索转换数据。
此致、
Bob B