This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7528:将 DAC 稳定时间与频率限制相乘

Guru**** 2950820 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7528, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978581/tlc7528-multiplying-dac-settling-time-to-frequency-limit

器件型号:TLC7528
主题中讨论的其他器件: DAC8811

在图9等电路中。 除了 DAC 外部电路的影响、对于 DAC 选择、如何才能确定上述电路的频率限制?  假设 DAC 的稳定时间与将 DAC 用作衰减器甚至用作数字控制电阻器的频率限制成正比、但我该怎么算呢?  我有兴趣将 tlc7528或另一个倍增 DAC 整合到函数发生器中我正在设计为数字控制衰减器和其他类似电路、但我不确定稳定时间如何直接应用于其频率限制。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    MDAC 可以被看作是电阻分压器、在代码0x00时、阻抗最小。  在代码0xFF 处、您可以得到的最大值。 器件、封装和 PCB 会产生寄生电容。  该电容器和电阻会产生 RC 滤波器、从而主导您的 BW。   

    我们没有 TLC7528的图、但考虑 DAC8811。

    这基本上与 TLV 的行为相同、但您可能需要表征寄生电容。

    谢谢、

    Paul