This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:如何在使用 INB±单通道模式时进行修整

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977346/adc12dj2700-how-to-trim-when-using-inb-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ2700

大家好、员工

我需要你的帮助。

此用户应用在单通道模式下同时使用 INA±和 INB±。
我们知道、数据表强烈建议在单通道模式下使用 INA±。

但是、由于用户应用的规格、也需要使用 INB±。

在单通道模式下使用 INB±时、是否需要调整 Bx_TIME_y、TADJ_A_FG90和 TADJ_B_FG0?

如果您想进行调整、请告诉我简单的步骤。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我们将对此进行研究、并与您一起返回。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在另一个 post...se电子链接上回答。