主题中讨论的其他器件:LMK04828、
您好!
有几个有用的文档介绍了多个 JESD204b 器件的同步
- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/3617.Multi_2D00_Device-Synchronization-of-JESD204B-Data-Converters.pptx
- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/6786.Achieving-Deterministic-Latency-in-a-JESD204B-Link.pptx
- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Multisync-ADC-demo.pdf
由于时钟管理器(LMK04828)生成 JESD 时钟和 SYSREF 信号、因此所有这些功能似乎都侧重于时钟管理器(LMK04828)。 我想了解有关 JESD204b 在从 CGS 阶段转换到 ILAS 阶段时也需要的同步信号的更多信息。 是否需要为多个器件匹配这些器件的长度?
具体而言、我们有一个围绕4个 ADS54J66和 Xilinx FPGA 构建的模块化多 ADC 系统。 我们为所有 ADC 分配单源 JESD 时钟和 SYSREF 信号、并在30ps 内匹配时序。 是否需要对齐我们的 Rx FPGA 和这些多个 Tx ADC 之间的同步信号? 我怀疑它们不需要在不同的 ADC 之间进行匹配、因为每个 Tx 器件将建立自己与每个 Rx 器件的同步状态。 握手发生的时刻并不重要。 同步完成后、FPGA 和 ADC 将相应地调整器件间数据通道的时序。 JESD204b 标准列出了时钟、SYSREF 之间的几种关系、并在第4.8节中提到了帧时钟和本地多帧时钟:"如果器件支持多个 JESD204链路、则上述要求将单独应用于每个链路。"
总之:
- FPGA 和多个 ADC 器件之间是否需要时间匹配同步信号?
- 是否有更多有关多个 JESD204b 器件同步时序的可用信息?