This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:解调输出问题

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977954/afe5809-demodulation-output-issue

器件型号:AFE5809

您好!

 我在 afe5809中遇到了一些解调器件问题。根据数据表、我无法获得解调输出。

我的抽取因子是32.it、应该是这样的

synch_word_-A.I data--A.Q 数据-- 29个零--A.I 数据--A.Q 数据-- 30个零-- (续...)

对吧?

但我 会得到这样的结果

synch_word_-- random_data -- random_data  -- random_data -- random_data -- 27个零-- random_data --   random_data -- random_data --  28个零 -- (续)

解调寄存器和 ADC 寄存器的配置 如下所示。

配置后的热性能

DEMOD 寄存器

C36800

C40010

CA3613.

DF8060

E00001

E106C0

DD0080

CE0000

 ADC 寄存器

020000

032000

040010

330088

345000

39AAAA

3B00E8.

如何解决此问题?

下面添加了 ILA 输出数据

缩放黄色部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您看到的输出数据序列是"synch_word_-- random_data -- random_data -- random_data -- random_data -- 27个零-- random_data --   random_data -- random_data --  28个零 -- (续)" 仅当 FULL_LVDS_MODE 设置设置为0时才能看到。

    但在您共享的寄存器设置中、您将 FULL_LVDS_MODE 位设置为"1"(寄存器0xCA、位9)。 您能否检查是否在稍后的时间点覆盖此位? 您是否还可以共享使用配置文件存储器配置的解调器设置?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 FULL_LVDS_MODE 设置为"0"时的输出序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kalyan、

    感谢您的回复。full_lvds_mode 仅设置为"1"。我以后不会覆盖它。

    系统配置 RAM 值 X"000000000801B000"。但我仅从寄存器获取值、而不是从系统配置 RAM 获取值。

    此致

    Febin