This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:比例式测量,在同一设计中结合3线配置和2线配置?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975083/lmp90080-q1-ratiometeric-measurement-combining-3-wire-configuration-and-2-wire-configuration-in-the-same-design

器件型号:LMP90080-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS114S08

您好!  

我想知道,我是否可以在 同一 ADC 上集成3线测量和2线测量(上述 P/N)。 是的,ADC 可以处理多达4个差分通道,但由于我需要至少4个通道进行单3线测量(来自 SBAA275第32页)。  我想可能使用其中一个电流源用于3线、另一个电流源用于2线。 请告诉我是否可以这样做。  

但我还 在我正在使用的 ADC 的数据表中找到了这一点:

这只使用2个引脚和单个电流源。 因此,根据这种拓扑,我可以使用两种3线配置? 但是、如果我这样做、我就无法使用其余的模拟输入引脚来设计辐射测量、因为我没有任何电流源、但我仍将用于不需要电流源的常规测量? 我明白了吗?

请提供建议。

谢谢

Sharan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    如果您需要的 IDAC 多于 IDAC 引脚、最好使用外部多路复用器将 IDAC 电流路由到相应的 RTD。 较新的 ADC 可以将 IDAC 路由到任何引脚、例如 ADS114S08、但我知道这在这里不起作用。

    正确、只要其他输入不需要 IDAC、就可以将其用于不同的测量。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了  

    您能不能建议使用一些外部多路复用器来实现这一目的(如果您找不到任何器件,则不必处于高温)和拓扑结构。  

    感谢您的支持。

    最好

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    多路复用器选项有很多: https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html

    但是、我在该列表中没有看到任何超过125°C 的温度。

    TI 最新的多路复用器系列是 TMUX 系列。 具体而言、您可能需要了解 TMUX13xx 和 TMUX12xx 器件、它们是较低成本的选项、而 TMUX11xx 系列具有更好的性能(更低的泄漏电流等) 其中任何一个都适用于您的系统。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请参阅下面我对外部多路复用器将随 ADC 一起使用的解释:它是一个快速草图、

    让我知道这是否正常? 如果不是、您有什么需要参考的内容?

    我很难理解 外部多路复用器的拓扑结构。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    您显示的图是正确的:外部多路复用器将两个 IDAC 电流路由到您正在测量的 RTD 通道。

    如果您要测量2线或4线 RTD、则应以相同的方式路由 IDAC、但关闭底部的 IDAC、因为对于这些类型的 RTD、您只需要1个 IDAC。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 感谢您的意见。

     但是、正如您所说的、TI 存储库中以及 Digi Key 和 Mouser 中都没有额定温度为150C 的多路复用器。  

     我现在将使用 TMUX1204DGSR。 现在需要解决温度要求问题。  

    最好  

    Sharan