主题中讨论的其他器件:ADS114S08
您好!
我想知道,我是否可以在 同一 ADC 上集成3线测量和2线测量(上述 P/N)。 是的,ADC 可以处理多达4个差分通道,但由于我需要至少4个通道进行单3线测量(来自 SBAA275第32页)。 我想可能使用其中一个电流源用于3线、另一个电流源用于2线。 请告诉我是否可以这样做。
但我还 在我正在使用的 ADC 的数据表中找到了这一点:
这只使用2个引脚和单个电流源。 因此,根据这种拓扑,我可以使用两种3线配置? 但是、如果我这样做、我就无法使用其余的模拟输入引脚来设计辐射测量、因为我没有任何电流源、但我仍将用于不需要电流源的常规测量? 我明白了吗?
请提供建议。
谢谢
Sharan。