This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:一个 GUI 中有多个 EVM?

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978043/afe4490spo2evm-multiple-evm-in-one-gui

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4490

大家好、

你好。

是否可以在一个 GUI 中运行多个 AFE4490SPO2EVM?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    否、AFE4490 GUI 不支持多个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen!

    我们客户的一些后续问题:

    1) 1)是否可以安装虚拟机以同时运行2个 AFE4490SPO2EVM? 或者、他需要3台 PC 来支持3台 EVM?

    2) 2)其光电二极管和 LED 之间的间隙为5 mm。 rf=10k、ILED=30mA、第二级被禁用。 他得到一条曲线,该曲线位于负区域(可能是振幅的一半)。 这是由暗电流还是环境光引起的?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    1. GUI 只能在 PC 上实例化一次以连接到 EVM。 因此、他需要3台 PC。
    2. 如果不知道传感器的机械排列以及环境光/暗流等的影响的详细信息、很难猜测产生负数据的原因。请分享其他详细信息、如测试设置和数据波形。