This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1217:当使用振荡器作为时钟源时、如何连接 XIN 和 XOUT

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968309/ads1217-how-to-connect-xin-and-xout-when-using-an-oscillator-as-the-clock-source

器件型号:ADS1217

尊敬的专家:

我们的客户正在考虑 ADS1217并有疑问。

如果您能提供建议、我们将不胜感激。

--

根据数据表 P.13时钟发生器、ADS1217可以使用振荡器作为时钟源。

在本例中、

XIN 和振荡器应该如何连接。

应如何连接 XOUT。

请告诉我是否还有其他需要注意的问题。

请提供一个连接示例。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    连接外部时钟源并不复杂。  使用外部时钟源(如振荡器)时、将振荡器的输出端连接到 ADS1217的 XIN 引脚。  XOUT 引脚将保持悬空、因为 XOUT 只用于晶振或谐振器。

    唯一的考虑因素是电压电平、您必须与 ADS1217的 DVDD 电源电压电平相匹配。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我很高兴与您联系。

    我了解如何连接外部振荡器。

    我将与客户分享这些信息。

    我非常感谢你的大力帮助和合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    客户还有其他问题。

    如果您有任何信息、请告诉我。

    是否有任何用户将 ADS1217与外部振荡器配合使用。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    使用外部振荡器有多种优势、原因有很多。  通常、由于晶体上的负载可能无法正确启动振荡、因此可以解决温度范围内的启动问题。  另一个原因是漂移、因为可以更好地调整外部振荡器、使其保持在具有低抖动输出的特定频率。 第三个原因可能是将多个器件同步到相同的时钟和时序。

    很难说客户是如何使用外部振荡器的、但这已经在过去完成了。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    外部振荡器具有多种优势、因此我认为它们可供各种客户使用。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一