This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:ADS8867与 ADS8166

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, ADS8166, ADS8867, ADS8924B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978006/ads8166-ads8867-vs-ads8166

器件型号:ADS8166
主题中讨论的其他器件:PGA281、 ADS8867、 ADS8924B

您好的支持论坛

问题1: 对于 ADS8166、请查看随附的设计建议并进行完整性检查、让我知道仅使用一对多路复用器输入作为 PGA281差分输出信号是否存在任何问题?

问题2:ADS8166引脚20 ADS-INM、引脚17 ADS-INP、还是最好连接 Diff。 从 PGA281直接输出到这两个输入、并避免 ADC 中的多路复用器?

问题3:或者、如果选择 ADS8867、那就更好了。

问题4:为避免发生 EOL 情况、在为10年生产选择器件时是否有任何建议?

BR Jørgen Lundbeck

附件:810.009.250MS-01 AIM 2200测量 System.docx

e2e.ti.com/.../810.009.250MS_2D00_01--AIM-2200-Measurement-System.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、

    ADS8166可配置为单端输入或伪差动输入。  对于单端、负输入端接地。  对于伪差动,负输入连接到1/2*Vref。  PGA281输出是差分输出、因此要使用该器件、您只能在单端配置中使用正输出、Vcom 设置为1/2/Vref。

    ADS8867是一款真差分输入 ADC、可直接接受 PGA281的输出。  为了获得最佳性能、我建议使用此 ADC。  另一种选择是 ADS8924B、它是一款16b 全差分输入 ADC。  该器件的出色特性是包含基准缓冲器、允许使用外部低功耗基准。

    问题1: 您可以通过多路复用器或直接连接到 ADC 输入引脚。  如上所述,您只能使用其中一个 PGA281输出,并且可以将 ADS8166输入配置为伪差动,将负输入连接到1/2*Vref。  您还可以使用与 PGA281的 Vcom 输入相同的1/2*Vref 信号。

    问题2: 您可以通过 ADC 多路复用器或直接连接到 ADC 输入。

    问题3: ADS8867 (或 ADS8924B)将支持全差分输入。  这将使噪声提高2倍、在考虑 ADC 的噪声限制时、为您提供大约1位额外的有效分辨率。

    问题4: 所有 ADC 基准都是相对较新的器件、应该已经存在很多年了。

    总之、您可以使用上述任何 ADC、而差分 ADC 可提供更好的噪声性能。  但是、您可能会受到总信号链其他部分的噪声的限制、因此这可能不是一个优势。  此外、如果我了解您的要求、您需要75uS 或13.3ksps 的总采样率周期。  如果这是 ADC 的采样率、那么 PGA281应该能够直接驱动上述任一 ADC 的输入。  如果您需要在接近100ksps 的频率下运行、则可能需要在 PGA281和 ADC 之间使用速度更高的缓冲器以实现完全稳定。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用